ZHCAFL6 September 2025 BQ76905 , BQ76907
当器件处于睡眠模式时,为了节省功耗,BQ76907 不会像正常模式那样持续进行采样,而是采用间歇式采样。如图 3-1所示,在睡眠模式下,BQ76907 可维持一段时间的 IDLE 状态,随后进入突发采样阶段。突发采样与之前提到的 ADSCAN 循环的区别在于,突发采样可一次性采集所有电芯电压和共享时隙,从而减少突发采样的次数,降低睡眠模式下的功耗。
图 3-1 睡眠模式下的电压测量环路(7 节版本)IDLE 状态的持续时间可通过寄存器 Power:Sleep:Voltage Time 进行配置。但是,如果 BQ76907 在 Power:Sleep:Voltage Time 设定的时间内退出了睡眠模式,它将立即执行一轮突发采样,随后进入之前描述的正常模式采样状态。