ZHCAF41 March   2025 LMR51403 , TPS629203

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DCM 模式下降压转换器的输入和输出纹波
  6. 3TPS629203 设计注意事项
  7. 4实验结果
    1. 4.1 VIN 和 VOUT 纹波结果
    2.     效率
  8. 5总结
  9. 6参考资料

DCM 模式下降压转换器的输入和输出纹波

图 2-1 显示了 DCM 模式下降压转换器的电流环路。高侧 FET 电流 IHS_FET 和电感器电流 IL 都是不连续波。输入电流 (IIN) 和负载电流 (I O) 可分别视为 IHS_FET 和 IL 的直流分量。因此,输入电容电流 ICIN 和输出电容电流 I COUT 是交流分量。基于电荷平衡原理,如果忽略 ESR,则在脉冲期间,通过 CIN 和 COUT 上的电荷变化量 ∆Q,可以得知输入和输出电压纹波。

 DCM 模式下降压转换器的电流环路图 2-1 DCM 模式下降压转换器的电流环路

输入电压纹波的计算

图 2-1 显示了输入电压纹波 ΔVIN 与 IHS_FET 和 IIN 之间的关系。黄色区域表示 IIN,红线表示 IHS_FET。在 IIHS_FET 超过 IIN 的时间段内,CIN 会向高侧 FET 放电,从而使 ΔVIN 降低。红色区域的 ∆QHS_FET 电荷可以通过公式 1 计算得出。

 DCM 模式下降压转换器的输入电压纹波图 2-2 DCM 模式下降压转换器的输入电压纹波
方程式 1. ∆QHS_FET=12×Ipeak×Ton

根据几何关系,∆QCIN 可以使用公式 2 计算得出。ΔVIN 可以使用公式 3 计算得出。

方程式 2. ∆QCIN=∆QHS_FET×Ipeak-IINIpeak2
方程式 3. ∆VIN=12CIN×Ipeak×Ton×Ipeak-IINIpeak2

输出电压纹波的计算

图 2-3 显示了 ΔVout 与一个脉冲中的 IL 和 IO 之间的关系。黄色区域表示 IO,红线表示 IL。在 IL 超过 IO 的时间段内,COUT 会向负载放电,从而使 ΔVOUT 减小。红色区域的 ∆QL 电荷可以通过公式 4 计算得出。

方程式 4.  ∆QL=12×Ipeak×Ton+Toff
 DCM 模式下降压转换器的输出电压纹波图 2-3 DCM 模式下降压转换器的输出电压纹波

根据公式 5 中关于电感器电流在 DCM 模式下的情况,∆QL 电荷可以进一步用公式 6 来表示。

方程式 5. Ipeak=VIN-VOUTL×Ton=VOUTL×Toff
方程式 6. ∆QL=12×Ipeak×VINVOUT×Ton

根据几何关系,∆QCOUT 可以通过公式 7 计算得出。ΔVOUT 可以通过公式 8 计算得出。

方程式 7. ∆QCOUT=∆QL×Ipeak-ILOADIpeak2
方程式 8. ∆VOUT=Ipeak×Ton2COUT×VINVOUT×Ipeak-ILOADIpeak2