ZHCAF20A February 2025 – August 2025 MSPM0G3507
首先,打开工程 SYSCONFIG 文件,然后点击 SYSCONFIG 窗口右上角的“显示器件视图”图标。
图 8-1 “显示设备视图”图标位置点击此图标后,当前工程目标器件包将会显示。点击“切换”按钮以进行更改。
图 8-2 SWITCH 按钮位置接下来,“迁移设置”将会打开。在此处,您可以为电路板(如果用户使用)、器件和封装选择新的值。在 SYSCONFIG 中,将芯片组切换为所需的器件。确保选择正确的 MCU 型号和封装。完成新器件的设置后,点击“确认”按钮。
图 8-3 “迁移设置”窗口执行此操作后,SYSCONFIG 会自动调整新器件的引脚和外设(除非引脚被锁定)。在新器件中,可能会出现因前一个器件的值无效而引发的错误,例如引脚值不同或缺乏特性。错误以红色 X 符号显示。
图 8-4 “切换器件后发生错误”示例要显示所有错误,请点击 SYSCONFIG 窗口右上角的“显示问题”图标。阅读这些错误并按照有关如何修复错误的说明进行操作,从而实现正确的工程编译。
图 8-5 “显示问题”图标位置和内容示例Sysconfig,检查您要使用的外设的引脚,确保不与之前的 MCU 发生冲突。如有必要,更换要在运行工程的新器件中使用的引脚。最后,在新器件中构建或编译工程。如果正确完成,您可以在 Debug 文件夹中看到以下消息以及 ti_msp_dl_config.c 和 .h 文件。
图 8-6 引脚外设配置示例
图 8-7 工程构建和文件生成示例