ZHCAF05 February 2025 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800155 , TMS320F2800157 , TMS320F280025C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28P559SJ-Q1
为了更大限度提高效率和功率密度,人们往往将三角电流模式 (TCM) 图腾柱 PFC 和 GaN 结合使用,以推动在电源设计中实现高开关频率。然而,软件控制逻辑和硬件电路设计中也存在一些挑战。本应用手册讨论了如何使用 C2000™ 微控制器设计稳健的 PWM 控制逻辑,并使用 TI GaN 的智能功能简化硬件电路。
C2000™is a TM ofTexas Instruments.
Other TMs
由于日益追求更小尺寸和更高效率,过去几年里,人们对 PFC 的要求发生了很大变化。要满足 80 Plus 标准的出色水平,需要在宽工作输入和输出范围内实现极高效率。这种对于高效率的要求已经让人们对 PFC 级(包括图腾柱 PFC)的无桥拓扑产生了浓厚兴趣,该拓扑可将效率提高到 99% 以上。与硬开关控制相比,TCM 图腾柱 PFC 由于具有零电压开关 (ZVS) 的优点而越来越受欢迎。通过添加氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT),TCM 图腾柱 PFC 的开关频率可提高至 MHz 级别。为了优化系统性能,TI 还发布了具有集成过零检测 (ZCD) 功能的智能 GaN,以帮助降低 BOM 成本并简化软件控制。
本文讨论了如何利用 C2000 微控制器 (MCU) 的高级功能和 TI GaN 的 ZCD 功能来实现稳健而又简便的软件控制和系统设计,包括有关如何实现交错控制的技术。
图 2-1 展示了基本的图腾柱 PFC 结构。在带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 中,我们讨论了具有固定开关频率的连续导通模式 (CCM) 控制的控制配置。对于可变开关频率,TCM 控制需要更复杂的逻辑设计。
为了实现 ZVS 以提高电源效率,TCM 图腾柱 PFC 依靠电感器电流过零事件来实现逐周期控制。通常,电感器电流需要外部 ZCD 电路。对于图 2-1 所示的单相图腾柱 PFC,高频 FET(Q1 和 Q2)交替用作 PFC 有源 FET 或同步 FET,而低频 FET(Q3 和 Q3)在电网频率下开关。
图 2-2 展示了采用 C2000 的常见 PWM 配置逻辑,作为正周期运行示例。当交流输入电压很高时(特别是如果输入电压大于 PFC 输出电压的一半),会产生额外的负电感器电流,因此需要开关节点电压放电至 0V 才能实现 ZVS。根据图 2-2,以下步骤总结了几个关键配置。
对于所示的配置,必须仔细定义有源 FET 与同步 FET 之间的两个死区时间,这意味着上升沿延迟值必须始终大于下降沿延迟值,并且 CMPB 值必须始终大于 CMPA 值。在正常运行期间,负电流的持续时间由上升沿延迟值控制,而占空比根据 CMPA 值计算。在每个控制环路处理周期中进行计算和更改时需要这四个寄存器。务必同时更新所有寄存器,这至关重要。否则,功率级期间会出现灾难性的短路问题。
理论上,4 类 ePWM 中的全局加载和一次性加载方案旨在确保多个 PWM 寄存器在同一全局事件中更新。但是,当寄存器更新频率(通常与控制环路 ISR 频率相同)高于开关频率时,可能会出现多个 PWM 寄存器异步更新的风险。详细的根本原因和权变措施请参阅处理谐振转换器中的 PWM 挑战。然而,电流权变措施不适用于 TCM 图腾柱 PFC 控制,因为需要根据当前开关周期确定何时更新寄存器。由于开关周期由 TCM 控制的硬件事件决定,因此无法提前预测开关周期。
图 3-1 中所示的 PWM 配置逻辑能够解决传统配置面临的风险。以下步骤重点介绍了几个关键配置:
这样一来,有源 FET 与同步 FET 之间的两个死区时间分别由单个寄存器决定,从而完全避免了因寄存器重叠而导致的击穿问题。在正常运行期间,只需更新下降沿延迟和 CMPA 寄存器。
以下各节详细介绍了如何配置 PWM 逻辑。
由于 DCxEVT1 事件可用于为 PWM 计数器生成同步事件,因此同步 FET PWM 的下降沿通过输入 XBAR、EPWM XBAR 和数字比较 (DC) 子模块定义为 DCxEVT1 事件(低电平有效)。图 3-2 展示了如何利用直流子模块内部的边沿滤波器功能为 DCxEVT1 事件创建额外延迟,如以下步骤所示。
EPWM_setDigitalCompareFilterInput (base, EPWM_DC_WINDOW_SOURCE_DCAEVT1);
EPWM_enableDigitalCompareEdgeFilter(base);
EPWM_enableValleyCapture(base);
EPWM_setValleyTriggerSource(base, EPWM_VALLEY_TRIGGER_EVENT_CNTR_ZERO);
EPWM_setDigitalCompareEdgeFilterEdgeCount(base, EPWM_DC_EDGEFILT_EDGECNT_1);
EPWM_enableValleyHWDelay(base);
EPWM_setValleySWDelayValue(base, 30);
考虑到死区时间在各种运行条件下都相对稳定,因此即使 SWVDELVAL 寄存器未在影子模式下运行,也是安全的。由于有源 FET 和同步 FET 角色在正周期和负周期下交换,因此需要同时更改 DCxEVT1 事件的源(同步 FET PWM)。这通过选择不同的 GPIO 作为输入 XBAR 的源来实现。
图 3-1 展示了在最新 4 类 ePWM 模块中为生成 AQ 操作而额外添加的 T1 和 T2 事件(源自比较器、外部跳闸或同步事件)。有关新 T1 和 T2 功能的更多详细信息,请参阅相应的技术参考手册。在本例中,ZCD 信号的上升沿通过输入 XBAR、ePWM XBAR 和数字比较 (DC) 子模块定义为 DCxEVTy 事件(高电平有效)。接下来,选择 DCxEVTy 事件作为 T1 事件的源。
由于 TCM 控制模式下的电流纹波较大,因此大功率应用需要多相 TCM 图腾柱 PFC。交错控制通常有两种设计:开环控制和闭环控制 [1]。开环控制实现了主相与从相开关周期的特定比率,由于不同相位之间的参数变化,该控制无法验证从相是否一直在 ZVS 条件下运行。对于闭环控制,不同相位的导通实例由 ZCD 信号分别决定,以确保 ZVS 更高效、更稳定地运行。
为了实现预期的相移关系,需要额外的逻辑来捕获不同相位之间的相位差和主相的周期,以便按顺序更改从相的导通时间,从而进一步将相位差调整到预期相位。
通常可以使用 ECAP 模块,但两相需要两个模块,三相至少需要三个模块。这种方法并不高效,并且对于某些 C2000 器件,ECAP 模块的数量有限。
图 4-1 展示了一种简化设计,用于同时捕获多相 PWM 输出的相位差和周期。辅助 PWM 输出旨在反映不同相位 PWM 输出的两个上升沿。辅助 PWM 输出操作由 T1 和 T2 事件控制,其中 T1 事件是指相位 1 PWM 的上升沿,T2 事件是指相位 2 PWM 的上升沿。如此一来,单个捕获模块就足以获取相位差(辅助 PWM 的占空比)和周期,而无需使用两个模块。这样,即使对于三相交错式图腾柱 PFC,也只需两个捕获模块。
图 3-1 展示了 TCM 图腾柱 PFC 的常见外部 ZCD 电路。通常,该电路由一个分流电阻器、一个高带宽运算放大器和一个高速比较器组成。在设计具有高开关频率的大功率系统时,平衡 ZCD 电路的检测速度和抗噪性有一定难度。此外,分流电阻器会导致断电,从而影响效率。
TI 发布了一款智能 GaN (LMG3427R030),该器件集成了 ZCD 信号,从而简化了系统设计,如图 5-2 所示。
该器件集成了一个 ZCD 电路,可在漏极到源极电流方向从负变为正时提供数字反馈信号,这与传统的 ZCD 信号不同。为了更好地说明如何利用来自高侧和低侧 GaN 的 ZCD 信号,图 5-3 展示了正周期和负周期内的 ZCD 信号行为以及相应的 PWM 逻辑。因此,与传统单 ZCD 信号的用法不同,需要在 PWM 配置中切换 ZCD 信号源,因为高侧 GaN 在正周期内提供有效的 ZCD 信号用于控制,而低侧 GaN 在负周期内提供 ZCD 信号。这可通过在输入 XBAR 的设置中更改 GPIO 源来实现。
本应用手册为采用 TCM 控制的图腾柱 PFC 提供了新的 PWM 配置,以避免击穿问题。本文档也提出了一种简化方案来捕获多相拓扑的相位差和周期。本应用手册还演示了如何利用具有集成 ZCD 信号的 GaN 以及 TCM 图腾柱 PFC 的相关软件逻辑来简化系统设计。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2025 德州仪器半导体技术(上海)有限公司