ZHCAF01 September 2024 TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
在 LLC 转换器中,开关频率变化将需要相应地更新多个 PWM 寄存器,包括多相交错拓扑中的 TBPRD、CMPx 或 TBPHS。因此,需要有一种机制来缩短更新寄存器所需的 CPU 周期,并同步影子到加载多个寄存器中的活动寄存器。
在 4 类 ePWM 中,如果相应的 GLDCFG[REGx] 设置为 1,则可以对所有影子寄存器使用新的全局加载功能,并且一旦 GLDMODE 寄存器配置的事件发生,从影子寄存器到活动寄存器的所有加载都会同时发生。图 2-1 中展示了可用的全局加载事件源。
此外,在 LLC 转换器中,多个电源开关在转换器中共享相同的开关频率和占空比。可以通过配置 EPWMXLINK 寄存器中的相应位来启用 PWMLINK。例如,如果 EPWM2LINK[CMPALINK] 设置为 0x0000(EPWM1),则所有对 EPWM1 CMPA 寄存器的写入都会同时导致对 EPWM2 CMPA 的写入。
通过执行上述所有程序,您可以尽可能地缩短 PWM 升级时间,并在 PWM 升级完成之前禁止意外的影子到活动加载。
总体来说,4 类 ePWM 的新功能将显著简化 LLC 转换的控制,并有助于降低意外 PWM 行为引起的潜在风险。