ZHCAE83 July 2024 TMUX9832 , TX7516
从广义上讲,有两种方法可用于组织发送器和多路复用器开关之间的连接。本节展示了一个具有两个 16 通道发送器和两个 32 通道多路复用器的示例系统,但这里概述的概念和布线拓扑可以扩展并应用到更广泛的场景。
第一种是交织的输入 样式(图 3-1),指的是多路复用器开关输入的布线方式。每个相邻开关的输入连接到顺序发送器的输出。发送器的输出重复以连接额外的多路复用器 IC,从而与之前的连接交织。优势是在输出侧,从多路复用器到传感器的路由针对有序连接进行了优化。此外,扫描期间只需一个时钟周期即可更新所有开关通道的状态,因此可以加快系统切换时间。
第二种是交织的输出 样式(图 3-2),指的是多路复用器开关输出的布线方式。每个相邻开关的输出连接到不同的传感器元件,并因此交织。优势是在输入侧,从发送器到多路复用器的路由针对开关之间的短连接进行了优化。此外,由于每个多路复用器上一次只能激活一半的通道,因此在每个 IC 之间平均分配功率耗散。
表 3-1 对交织输入和交织输出布线方法之间的权衡进行了比较。
| 拓扑(64 通道) | 交织输入 | 交织输出 |
|---|---|---|
| 优势 |
|
|
| 局限性 |
|
|