ZHCAE51 June   2024 TLC6983

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1显示技术概述
    1. 1.1 显示技术比较
    2. 1.2 LED 驱动器拓扑
  5. 2Mini-LED/Micro-LED 显示系统简介
    1. 2.1 矩阵 LED 显示屏基础知识
    2. 2.2 LED 显示屏新兴 EE 和系统概述
    3. 2.3 高密度矩阵 LED 显示屏的常见问题
  6. 3根本原因分析和 TI 参考设计
    1. 3.1 重影问题
      1. 3.1.1 下重影
      2. 3.1.2 上重影
    2. 3.2 耦合问题
      1. 3.2.1 亮度更大的耦合
      2. 3.2.2 亮度更暗的耦合
    3. 3.3 低灰度不均匀问题
  7. 4总结
  8. 5参考资料

低灰度不均匀问题

低灰度图像的显示性能对 NPP LED 显示屏也非常重要。显示性能是指在低亮度和低灰度条件下展示丰富色深图像的能力。为什么需要在低亮度下?这是因为人眼的特性。

根据韦伯定律,人眼对自然亮度的感知是非线性的。这意味着人眼对低亮度的变化非常敏感,而对高亮度的变化不敏感,如图 3-27 所示。

在室内 NPP LED 显示应用中,显示亮度不会很高,以保证人眼观看时的舒适性。因此,低亮度下呈现丰富色深图像的能力至关重要。不过,低灰度不均匀是一个常见问题。

 人眼对自然亮度的感知图 3-27 人眼对自然亮度的感知

低灰度不均匀是指 LED 像素亮度彼此不同(不均匀)。当图像处于低亮度和低灰度条件下时,这种效果更容易被人眼观察到。

图 3-28 和图 3-29 中展示了 2 种低灰度不均匀效果。器件间 (D2D) 的亮度不均匀会使屏幕看起来很脏。像素间 (P2P) 的亮度不均匀会使屏幕看起来模糊。

 器件间 (D2D) 的低灰度不均匀效果图 3-28 器件间 (D2D) 的低灰度不均匀效果
 像素间 (P2P) 的低灰度不均匀效果图 3-29 像素间 (P2P) 的低灰度不均匀效果

器件间的低灰度不均匀是因为 LED 驱动器的恒流源在器件之间存在差异,导致驱动电流有所不同,如图 3-30 所示。

像素间的低灰度不均匀是由于 LED 在生产过程中存在像素间变化、性能离散性和通道间布局差异。即使在相同的驱动电流下,这种不均匀性也会导致 LED 亮度有所不同。LED 生产和性能离散性如图 3-31 所示,请参阅 Variability in LED Production and the Impact on Performance(LED 生产中的可变性及其对性能的影响),以获得更多信息。

 LED 驱动器恒流源的器件间差异图 3-30 LED 驱动器恒流源的器件间差异
 LED 生产和性能离散性的可变性图 3-31 LED 生产和性能离散性的可变性

对于大多数亮度高于 600 尼特的 NPP 显示产品,低灰度不均匀不会像以前显示的那样糟糕,甚至可能观察不到。对于驱动电流非常低(约 200/300uA)的低亮度(48 尼特)应用(例如 LED 影院屏幕),低灰度不均匀可能会成为一个挑战,因为在极低电流下,电流源误差会显著增加。幸运的是,TI 的 LED 显示驱动器 TLC698x 具有非常低的 D2D 变化,典型值为 ±0.5%,最大值为 ±2%。

那么,如何解决低灰度不均匀问题呢?

图 3-32 展示了 TLC698x 的动态频谱脉宽调制 (DS-PWM) 算法。整个帧被拆分成多个子周期。在每个子周期中,所有扫描线依次点亮。为了实现超低亮度,LED 驱动器必须能够输出非常短的电流脉冲(1 个 GCLK 时间)。然而,由于 LED 的寄生电容,这样的一个脉冲甚至几个脉冲可能无法将 LED 点亮。GCLK 频率越高,点亮 LED 就变得越困难。

 TLC698x 的 DS-PWM 算法图 3-32 TLC698x 的 DS-PWM 算法

如前所述,人们观察到不均匀的原因是人眼对低亮度的变化非常敏感,这意味着稍微提高一点亮度就能欺骗人眼,使图像看起来是均匀的。

因此,解决低灰度不均匀问题的方法如图 3-33 所示。通常,LED 电流以红色脉冲显示。TLC698x 具有低灰度增强功能,通过延长所有 GS 数据每个子周期的导通时间,来补偿 LED 寄生电容的电荷损耗并解决不均匀问题,如绿色阴影块所示。请注意,此功能不会超过灰度的上限。这是针对所有灰度的全局补偿,而不仅仅是针对低灰度的局部补偿。

 通过延长导通周期时钟解决低灰度不均匀问题图 3-33 通过延长导通周期时钟解决低灰度不均匀问题

图 3-34 和图 3-35 展示了具有或不具有低灰度不均匀的比较演示。导通周期时钟延长算法效果非常好。启用后,显示效果得到了改善。

 存在或不存在 D2D 低灰度不均匀的比较演示图 3-34 存在或不存在 D2D 低灰度不均匀的比较演示
存在 D2D 低灰度不均匀
不存在 D2D 低灰度不均匀
 存在或不存在 P2P 低灰度不均匀的比较演示图 3-35 存在或不存在 P2P 低灰度不均匀的比较演示
存在 P2P 低灰度不均匀
不存在 P2P 低灰度不均匀