ZHCAE51 June   2024 TLC6983

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1显示技术概述
    1. 1.1 显示技术比较
    2. 1.2 LED 驱动器拓扑
  5. 2Mini-LED/Micro-LED 显示系统简介
    1. 2.1 矩阵 LED 显示屏基础知识
    2. 2.2 LED 显示屏新兴 EE 和系统概述
    3. 2.3 高密度矩阵 LED 显示屏的常见问题
  6. 3根本原因分析和 TI 参考设计
    1. 3.1 重影问题
      1. 3.1.1 下重影
      2. 3.1.2 上重影
    2. 3.2 耦合问题
      1. 3.2.1 亮度更大的耦合
      2. 3.2.2 亮度更暗的耦合
    3. 3.3 低灰度不均匀问题
  7. 4总结
  8. 5参考资料

亮度更暗的耦合

前面的部分中已经讨论了亮度更大的耦合。相比之下,亮度更暗的耦合更容易解决。

本质上,亮度更暗的耦合与亮度更大的耦合是相反的。两者的根本原因实际上是相同的。图 3-23 展示了亮度更暗的耦合的根本原因分析。OUT1 的电荷应该完全流向 LED01(以及寄生电容 C01),如红色虚线的电流路径所示,但由 LED00(和寄生电容 C00)共享,如蓝色虚线的电流路径所示。因此,LED01 看起来比平常更暗。

尽管亮度更暗的耦合与亮度更大的耦合具有相同的根本原因,但解决这两种问题的设计有所不同。具体设计如图 3-24 和图 3-25 所示。

LED01 通常通过红色虚线所示的电流路径点亮。然而,LED01 还在 OUT0 上设置了一个虚拟的上升单稳态,这会产生一次虚假的开关导通,用于实现亮度更暗的耦合补偿。在这个短暂的虚假开关导通期间,LED00 的寄生电容充电。但在这个充电过程中(称为虚拟上升单稳态),该 LED 并不会点亮。

 亮度更暗的耦合的根本原因分析图 3-23 亮度更暗的耦合的根本原因分析
 亮度更暗的耦合消除分析图 3-24 亮度更暗的耦合消除分析
 通过虚拟上升单稳态消除亮度更暗的耦合图 3-25 通过虚拟上升单稳态消除亮度更暗的耦合
在 OUT0 上设置一个虚拟上升单稳态,以实现亮度更暗的耦合补偿。短暂的虚假开关接通时间会为 LED 的寄生电容充电,但 LED 并不会真正点亮,因此称之为虚拟触发。

线路上限用于消除亮度更大的耦合,而虚拟上升单稳态用于消除亮度更暗的耦合。为什么不能只使用其中之一来解决这两个问题?实际上,由于钳位电路的强度,线路上限无法完全解决亮度更暗的耦合问题。虚拟上升单稳态无法解决更亮的问题,并且会因为未选中的线路处于悬空状态而使问题变得更严重。

图 3-26 展示了存在或不存在亮度更暗的耦合的比较演示。可以看到线路上限电路效果良好。启用后,不再出现耦合。

 存在或不存在亮度更暗的耦合的比较演示图 3-26 存在或不存在亮度更暗的耦合的比较演示
存在亮度更暗的耦合
不存在亮度更暗的耦合