ZHCAE51 June 2024 TLC6983
实际上,上重影的根本原因分析与下重影部分讨论的分析相似。出现上重影的主要原因是,SWn 上的寄生电容在扫描线切换期间累积了电荷,并通过 LED 充电,导致 LED 在不应点亮时意外点亮。图 3-9、图 3-10 和图 3-11 描述了上重影的根本原因分析。
在 P1 操作中,当只需要点亮 LED02 时,驱动器会接通 SW0。此时,扫描线 0 上的黄色寄生电容通过这些红色虚线的电流路径放电至 0。
在 P1 操作期间,SW0 接通,LED02 点亮。
接下来,在 P2 操作中,当只需要点亮 LED11 时,驱动器将接通 SW1,扫描线 1 上的黄色寄生电容通过这些红色虚线的电流路径放电至 0。但是此时,扫描线 0 上的黄色寄生电容也会通过蓝色虚线的电流路径进行充电。因此,即使扫描线 0 已关闭,LED01 也会微弱地点亮。由于扫描线 0 上的寄生电容先前已放电,LED01 通过蓝色虚线的电流路径被点亮。因此,LED01 称为上重影。
在 P2 操作期间,SW1 接通,LED11 点亮,LED01 微弱地点亮。
同样地,在 P3 操作中,当只需要点亮 LED20 时,可以看到 LED10 会微弱地点亮,而 LED00 则更微弱地点亮,分别通过蓝色和橙色虚线的电流路径。原因与之前相同,都是由于扫描线的寄生电容。
LED10 和 LED00 亮度不同的原因是对应扫描线的寄生电容在 LED 故障点亮之前积累了不同的电荷(不同数量的电荷流过 LED 来对相应扫描线的寄生电容充电)。
在 P3 操作期间,SW2 接通,LED20 点亮,LED10 微弱地点亮,LED00 则更微弱地点亮。
如何解决该问题?上重影是由于扫描线寄生电容的放电所致。因此,如果我们能停止或削弱放电过程,就能解决这个问题。
如图 3-12 所示,TLC698x 使用扫描线钳位电路在线路开关期间将线路电压上拉至高值 (Vclamp),以确保没有电流流入前一条扫描线,从而消除上重影。
图 3-13 展示了有无上重影的比较演示。可以看到钳位电路效果良好。启用该功能后,不再出现重影。
图 3-13 有无上重影的比较演示