ZHCADG6A December   2023  – April 2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2编程基础知识
  6. 3ROM 引导加载程序和十六进制实用程序用法
  7. 4DCAN 闪存内核
    1. 4.1 实施
      1. 4.1.1 自定义闪存组和扇区擦除
      2. 4.1.2 应用程序加载
  8. 5MCAN 闪存内核
    1. 5.1 实施
      1. 5.1.1 自定义闪存组和扇区擦除
      2. 5.1.2 应用程序加载
  9. 6实现示例
    1. 6.1 器件设置
      1. 6.1.1 闪存内核
      2. 6.1.2 硬件
    2. 6.2 主机应用:dcan_flash_programmer
      1. 6.2.1 概述
      2. 6.2.2 使用 Visual Studio 编译和运行 dcan_flash_programmer
      3. 6.2.3 为 F28003x 运行 dcan_flash_programmer
      4. 6.2.4 使用 DCAN 引导加载程序下载工程
      5. 6.2.5 使用 CCS 编译工程
    3. 6.3 主机应用:can_flash_programmer [MCAN]
      1. 6.3.1 概述
      2. 6.3.2 使用 Visual Studio 编译和运行 can_flash_programmer
      3. 6.3.3 为 F28003x 运行 can_flash_programmer
      4. 6.3.4 使用 MCAN 引导加载程序下载工程
      5. 6.3.5 使用 CCS 编译工程
    4. 6.4 应用加载:CPU2 映像
      1. 6.4.1 组合两个映像 (.txt)
  10. 7疑难解答
    1. 7.1 常见问题
    2. 7.2 DCAN 引导
    3. 7.3 MCAN 引导
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

实现示例

上述内核可在示例目录中特定器件的示例文件夹下的 C2000Ware 中找到。例如,F28003x 的 DCAN 闪存内核位于 C2000Ware_x_x_xx_xx > driverlib > f28003x > examples > flash。相关主机应用可在 C2000Ware (C2000Ware_x_xx_xx_xx > utilities > flash_programmers > dcan_flash_programmer) 中找到。源代码和可执行文件可在 dcan_flash_programmer 文件夹中找到。本节详细介绍了 dcan_flash_programmer:如何编译、运行并将其与 DCAN 闪存内核一同使用。同样,还将介绍 MCAN 闪存内核如何与 can_flash_programmer 一同使用。

注: 必须将相应器件的闪存内核提供给用于对闪存进行编程的主机应用程序工具。主机编程器以相同的方式启动,与内核或器件无关。它首先通过 CAN/MCAN ROM 引导加载程序将内核加载到器件。在此之后,该工具的功能会因所使用的器件和内核而异。