ZHCAD00 august   2023 TUSB1146

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试说明
    1. 2.1 均衡配置
    2. 2.2 眼图测试
    3. 2.3 BER 测试
    4. 2.4 替代 BER 测试
  6. 3测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考文献

替代 BER 测试

如测试说明中所述,对于希望重现测试结果以比较 AEQ 与静态 EQ 的设计人员,建议执行以下测试。

替代测试收集给定通道的 JTOL 测量值。此测试要求 BERT 通过 ISI 通道板输出测试图形,然后由 TUSB1146 通过接收器处连接的分线板接收。TUSB1146 可通过静态 EQ 或 AEQ 来均衡信号,并将信号重新传输到连接的 SuperSpeed USB 器件(标记为 DUT)。然后,DUT 将图形环回到分线板发送器,等待由 BERT 收集。

GUID-20230718-SS0I-ZB37-N3NK-8BJNSH42RN9B-low.svg图 2-3 替代 BER 测试设置

由于该测试使用 TUSB1146EVM,因此对之前的程序进行了几处微小的修改。对于第一处修改:由于 TUSB1146EVM 发送器通过线缆连接到 DUT,因此测试在 TUSB1146EVM 发送器处存在损耗。需要将 TUSB1146 配置为在有限转接驱动器模式下运行,以补偿 DUT 和 EVM 之间的潜在损耗。请参阅 TUSB1146 数据表,了解配置说明。对于第二处修改:此测试使用由 Keysight®、LeCroy® 和其他示波器品牌提供的 USB-IF 合规性软件。该 USB-IF 合规性软件自动运行 USB-IF 规范板详述的合规性测试。该测试利用 USB Type-C SuperSpeed (5Gb/s) Rx 短通道抖动容差测试来收集数据,该测试通过 BERT 软件自动运行。由于更改了测试设置,本文档中的测试得出的结果不能用作官方的 USB 合规性结果。

有关替代测试说明、手动操作指南的更多信息或有关图形、规格的详细信息,另请参阅 SuperSpeed 通用串行总线电气合规性测试规范修订版 1.0a 和其他相关 USB-IF 文档。

替代 BER 测试程序:

  1. 配置图 2-3 中的硬件设置,然后打开所有器件。

  2. 选择试验通道长度并修改 ISI 通道板。

  3. 按照 EQ 配置中的说明配置选定的 EQ 类型。

  4. 运行 5G Rx 短通道抖动容差测试。

此程序会生成一个图表,显示在指定频率下、生成主要误码 (1E-10) 前的最大耐受抖动水平。