ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 运行蓝牙代码
  6. 3 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 4 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. 5 LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. 6 LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 7 应用程序命令
  11. 8 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. 9 BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

SC 生成 OOB 本地参数

说明

要使用 OOB 方法执行 LE SC 配对,请在配对过程开始之前生成本地随机值和确认值。以下函数允许用户生成 OOB 本地参数。该函数不得在配对过程中使用。这仅适用于 LE SC 配对。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。

参数

无需任何参数。

命令调用示例

“SCGenerateOOBLocalParams”尝试在配对过程开始前生成本地随机值和确认值。

可能的返回值

  • (0) 成功。
  • (-4) FUNCTION_ERROR。
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR。
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID。
  • (-56) BTPS_ERROR_GAP_NOT_INITIALIZED。
  • (-104) BTPS_ERROR_LOCAL_CONTROLLER_DOES_NOT_SUPPORT_LE。
  • (-117) BTPS_ERROR_PAIRING_ACTIVE。
  • (-120) BTPS_ERROR_FEATURE_NOT_CURRENTLY_ACTIVE。

API 调用

GAP_LE_SC_OOB_Generate_Parameters(BluetoothStackID, &OOBLocalRandom, &OOBLocalConfirmation)

API 原型

int BTPSAPI GAP_LE_SC_OOB_Generate_Parameters(unsigned int BluetoothStackID, SM_Random_Value_t *OOB_Local_Rand_Result, SM_Confirm_Value_t*OOB_Local_Confirm_Result)

API 说明

提供以下函数是为了能够在带外 (OOB) 关联方法中使用 LE 安全连接 (SC) 配对。上层使用此函数生成蓝牙规范中定义的本地 OOB 随机值和 OOB 确认值(ra/rb 和 Ca/Cb)。该函数将以下内容作为参数:蓝牙设备的蓝牙协议栈 ID 以及指向缓冲区的指针(用于接收生成的本地 OOB 随机值和 OOB 确认值)。如果成功,此函数返回零;否则返回负的错误代码。