ZHCACZ5 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 运行蓝牙代码
  6. 3 演示应用程序
    1. 3.1 演示应用程序上的设备 1(服务器)设置
    2. 3.2 演示应用程序上的设备 2(客户端)设置
    3. 3.3 从设备 2 启动连接
    4. 3.4 确定支持的服务
    5. 3.5 客户端和服务器之间的数据传输
    6. 3.6 多个 SPPLE 连接指南
  7. 4 使用 LightBlue 应用在 iOS 设备上演示 SPP LE
    1. 4.1 LightBlue 概述
    2. 4.2 SPP LE 服务概述
      1. 4.2.1 特性
  8. 5 LightBlue 作为客户端/SPPLEDemo 作为服务器
    1. 5.1 连接设备
    2. 5.2 启用通知
    3. 5.3 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    4. 5.4 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  9. 6 LightBlue 作为服务器/SPPLEDemo 作为客户端
    1. 6.1 连接设备
    2. 6.2 从 LightBlue 中发送数据/在 SPPLEDemo 中接收数据
    3. 6.3 从 SPPLEDemo 中发送数据/在 LightBlue 中接收数据
  10. 7 应用程序命令
  11. 8 常规命令
    1. 8.1 帮助 (DisplayHelp)
    2. 8.2 获取本地地址
    3. 8.3 设置波特率
    4. 8.4 退出
  12. 9 BR/EDR 命令
  13. 10GAPLE 命令
    1. 10.1  设置可发现性模式
    2. 10.2  设置可连接性模式
    3. 10.3  设置可配对性模式
    4. 10.4  更改配对参数
    5. 10.5  广播 LE
    6. 10.6  启动扫描
    7. 10.7  停止扫描
    8. 10.8  连接 LE
    9. 10.9  断开 LE
    10. 10.10 LE 配对
    11. 10.11 LE 通行密钥响应
    12. 10.12 LE 查询加密
    13. 10.13 设置通行密钥
    14. 10.14 发现 GAPS
    15. 10.15 获取本地名称
    16. 10.16 设置本地名称
    17. 10.17 获取远程名称
    18. 10.18 LE 用户确认响应
    19. 10.19 启用仅 SC
    20. 10.20 重新生成 P256 本地密钥
    21. 10.21 SC 生成 OOB 本地参数
    22. 10.22 设置本地外观
    23. 10.23 获取本地外观
  14. 11SPPLE 命令
    1. 11.1 发现 SPPLE
    2. 11.2 注册 SPPLE
    3. 11.3 LE 发送
    4. 11.4 配置 SPPLE
    5. 11.5 LE 读取
    6. 11.6 环回
    7. 11.7 显示原始模式数据
    8. 11.8 自动读取模式
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

获取远程名称

说明

GetRemoteName 命令负责查询远程设备的蓝牙设备名称。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。该命令要求在运行之前存在有效的蓝牙协议栈 ID,并在使用 Inquiry 命令后调用。在这种情况下,DisplayInquiryList 命令可用于查找哪个远程设备与哪个查询索引关联。

参数

GetRemoteName 命令需要一个参数,即远程蓝牙设备的查询索引。该值可以在查询后找到,或者在使用命令 DisplayInquiryList 时显示。命令调用示例“GetRemoteName 5”尝试查询位于第五个查询索引处的远程设备的设备名称。“GetRemoteName 8”尝试查询位于第八个查询索引处的远程设备的设备名称。

可能的返回值

  • (0) 成功查询远程名称
  • (-6) INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-6) INVALID_PARAMETERS_ERROR
  • (-8) INVALID_STACK_ID_ERROR
  • (-2) BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOTH_STACK_ID
  • (-1) BTPS_ERROR_INVALID_PARAMETER
  • (-59) BTPS_ERROR_ADDING_CALLBACK_INFORMATION
  • (-57) BTPS_ERROR_DEVICE_HCI_ERROR

API 调用

GAP_Query_Remote_Device_Name(BluetoothStackID, InquiryResultList[(TempParam->Params[0].intParam – 1)], GAP_Event_Callback, (unsigned long)0)

API 原型

int BTPSAPI GAP_Query_Remote_Device_Name(unsigned int BluetoothStackID, BD_ADDR_t BD_ADDR, GAP_Event_Callback_t GAP_Event_Callback, unsigned longCallbackParameter)

API 说明

提供此函数是为了能够查询指定远程蓝牙设备的用户友好的蓝牙设备名称。该函数将以下内容作为输入:远程蓝牙设备的地址(用于查询该设备的名称)以及 GAP 事件回调信息(在远程设备名称查询过程完成时需要使用)。如果成功,此函数返回零;如果无法提交远程名称请求,则返回负的错误代码。如果此函数返回成功,则在已确定远程名称信息(或如果存在错误)时,将通过指定的回调通知调用方。此函数无法用于确定本地蓝牙设备的用户友好名称。GAP_Query_Local_Name 函数用于查询本地蓝牙设备的用户友好名称。由于此函数本质上是异步的(指定远程设备地址),因此该函数通过指定的回调向调用方通知结果。通过发出 GAP_Cancel_Query_Remote_Name 函数并指定蓝牙设备的蓝牙设备地址(在对该函数的原始调用中指定),调用方可以随时取消远程名称请求。取消回调时,仍会尝试执行此操作,然后取消回调(即 GAP 模块仍可以执行远程名称请求,但从不发出回调)。