ZHCABY5B December 2022 – March 2024 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PC 主机需要软件 GUI(MSPM0_BSL_GUI.exe 或 Uniflash)和 USB 转 UART 桥接器。这里包含两个硬件桥接器(可在 MSPM0_BSL_GUI.exe 中选择):一个是 MSPM0 LaunchPad 套件上的 XDS110,另一个是独立的 XDS110。两个桥接器都支持反向通道 UART,后者可用作 USB 转 UART 桥接器。LaunchPad 套件上的 XDS110 支持 NRST 引脚和 BSL 调用引脚控制,GUI 可以使用该引脚控制来在 MCU 上启动 BSL 模式。对于独立 XDS110,AUX 连接端口中的两个 GPIO 输出引脚(IOOUT0 和 IOOUT1)可用于控制目标器件上的 NRST 引脚和 BSL 调用引脚并启动 BSL 模式。(这是通过 MSPM0_BSL_GUI.exe 实现的。)