ZHCAB43 December   2020 LME49724 , OPA1632 , OPA1637 , OPA202 , OPA2202 , OPA4202 , THP210 , TLV320ADC5140

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2超 β BJT
  4. 3OPA1637 的优势
  5. 4OPA1637 的典型应用
  6. 5总结
  7. 6参考文献

超 β BJT

OPA1637 与上一代器件相比,其不同之处是输入电路的长尾对中存在双极结型晶体管 (BJT),此技术被称为超 β BJT。TI 的超 β BJT 其实是具有高 β(即高电流增益 (Hfe))的单个 BJT。

OPA1637 的性能优势来自于制造技术的改进。精密的制造技术使该产品通过简单的结构实现低噪声、高频率响应以及高电流增益。借助这项模拟工艺技术改进,TI 能够设计出具有高直流和交流性能的双极运算放大器。例如,与前几代晶体管相比,BJT 输入运算放大器具有更高的输入阻抗、更低的噪声、更高的带宽和更低的功耗。这些运算放大器的输入阻抗不如 JFET 输入运算放大器那么高,但可以实现高带宽,同时保持良好的直流精度。

这种优势不仅体现在 OPA1637 上,而且体现在其他采用超 β 晶体管技术的运算放大器中,例如 OPA2202、OPA2210、INA818 和 INA819。

在运算放大器的输入电路中,超 β BJT 有几个优势。

GUID-20200827-CA0I-60QS-1176-QHXZXDNZ3X77-low.gif图 2-1 BJT 小信号模型

图 2-1 所示为 BJT 的小信号模型,其电流增益的公式为IB = IC/β。

这个简单的公式说明,对于给定的集电极电流,β 值越高,基极电流越低。当该晶体管作为运算放大器输入差分对的一部分时,它相当于降低了运算放大器的输入偏置电流。此外,超 β 可通过预期的和配置的基极电流 IB 来改善运算放大器输入长尾对的输入参考噪声,如以下Equation1、Equation2 和Equation4 计算所示。

在 BJT 小信号模型中,还对输入参考噪声进行了建模。宽带范围内的输入参考电压噪声 EN 和输入参考电流噪声 IN 用 BJT 小信号模型中的参数表示。

Equation1. GUID-20200812-CA0I-KVH4-TSVT-LQKGB5QCJS22-low.gif
Equation2. GUID-20200812-CA0I-N1ZD-WMXS-CKR0ZF2NZZQV-low.gif

其中 k 是热电压公式中所示的玻尔兹曼常数:

Equation3. VT = kT/q
  • VT 是热电压
  • k 是玻尔兹曼常数
  • T 是温度
  • q 是基本电荷
gm 是跨导,如下所示:
Equation4. gm:=δIC/δVBE = IC/VT
在 Ebers-Moll 模型中, VBE=VT exp⁡( IC/IS ),其中 Re 是等效发射极电阻,相当于 1/gm。

总之,输入参考电压和电流噪声都通过超 β 晶体管保持在低水平。