ZHCAAU7 May 2021 MSP430FR2355
脉搏血氧计是一种无创设备,用于监测脉搏率和血液的外围血氧饱和度 (SpO2 %)。
在脉搏血氧计中,血液氧合程度 (SpO2) 是通过测量被身体组织衰减的光强度来计算的。SpO2 被定义为氧合血红蛋白 (HbO2) 水平与总血红蛋白(氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白 (Hb))水平的比率:

一般而言,HbO2 和 Hb 对不同波长的光具有不同的反应。Hb 吸收的红光比红外 (IR) 光多,而 HbO2 吸收更多红外光。如图 2-1 所示,当通过手指交替驱动红色和红外发光二极管 (LED) 时,在手指另一端接收到的未被吸收的光(使用光电二极管作为检测元件)对应于血液中的 Hb 和 HbO2 浓度。
图 2-1 脉搏血氧计的方框图因此,使用了两种不同波长的光,每种光交替点亮并进行测量。通过使用两种不同波长,可以降低测量的数学复杂性。

其中 λ1 和 λ2 表示使用的两种不同波长的光。
测量结果包含直流和交流分量。假定直流分量是由身体组织和血管的吸收所导致的。交流分量是由动脉的吸收所导致的。
实际上,SpO2 和 R 之间的关系并非上面公式所示的线性关系。因此,请使用查找表来获得正确读数。