ZHDS344B September 2024 – August 2026 TPLD1202
PRODUCTION DATA
TPLD1202 具有一个上电复位 (POR) 序列,可提供正确的器件初始化,并使器件中的所有宏单元正常运行。POR 电路的目标是在 VCC 电源电压上升,以及在断电期间 VCC 下降时具有一致的行为和可预测的结果。为了实现这一目标,POR 驱动定义的内部事件序列,触发器件内部不同宏单元状态的更改,并最终触发 I/O 引脚状态的更改。
当器件上电复位序列完成后,POR 宏单元会输出一个逻辑高电平信号,以此指示器件启动已完成。要启动序列,所有输出均需处于高阻抗状态,芯片开始从 OTP 加载数据。为内部宏单元释放复位信号,所有寄存器初始化为已配置状态。图 7-64 展示了 POR 系统如何生成启用某些宏单元的信号序列。
如图 7-64 所示,在 VCC 开始上升并超过 VPORR 阈值后(即 VCC > VPORR 时),TPLD1202 中的宏单元上电并强制进入复位状态。所有输出均处于 Hi-Z 模式,器件按照以下顺序进行初始化:
GPIO 快速充电:若启用该功能,在 POR 期间,将有一个 2kΩ 电阻连接在 GPIO 与 GND 之间,对 GPIO 进行预处理。
初始化:除非另有配置,否则所有内部宏单元默认都有一个初始低电平输出。在上电复位序列期间,针对内部宏单元释放复位信号,并根据以下序列进行初始化: