ZHCSHD0F September 2003 – September 2016 OPA2373 , OPA2374 , OPA373 , OPA374 , OPA4374
PRODUCTION DATA.
输入共模范围从 (V-) - 0.2 V 扩展到 (V+) + 0.2 V。若要正常运行,输入必须限制在此范围内。绝对最大输入电压比电源电压高 500mV。大于输入共模范围但小于最大输入电压的输入虽然无效,但是不会对运算放大器造成任何损坏。与其他某些运算放大器不同,如果输入电流受到限制,输入可能会超过电源,而且不会产生相位反转,如 Figure 22 中所示。
Figure 22. OPA373:输入电压大于电源电压时无相位反转
通常,输入偏置电流约为 500fA;但是,输入电压超出电源电压 500mV 以上可能导致过多电流流入或流出输入引脚。如果输入引脚的电流不超过 10mA,则系统可以承受超过电源电压 500mV 以上的瞬时电压。通过输入电阻器可轻松实现限制的目的,如 Figure 23 所示。许多输入信号本就会将电流限制在 10mA 以下;因此不需要使用限制电阻器。
Figure 23. 在电压超过电源电压时提供输入电流保护