ZHDS324 July 2026 LM72630-Q1
PRODUCTION DATA
LM72630-Q1 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真 (DEM) 进行配置时,如果通过使用过零比较器感测 SW 电压而检测到了反向电流,则会将低侧 MOSFET 关断。这种配置的优势是在轻负载运行时功率损耗较低。注意:针对 DEM 配置器件会降低轻负载运行期间对负载瞬态的响应速度。
二极管仿真功能使用 PFM/SYNCIN 引脚或者 OVERRIDE_PFM 和 MODE 位进行配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 运行,请将 PFM/SYNCIN 连接到 VDDA,或者设置 OVERRIDE_PFM 和 MODE 位。如果需要强制脉宽调制 (FPWM) 或连续导通模式 (CCM) 运行,请将 PFM/SYNCIN 连接到 AGND,或者设置 OVERRIDE_PFM 位以及复位 MODE 位。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止在 PFM 下的预偏置启动期间出现反向电流。在启动期间,当输出电压接近调节设定值时,会从 DCM 逐渐变为 CCM,从而防止输出电压过冲。可以动态更改运行模式,但是变化率必须小于 10Hz。从 PFM 切换为 FPWM 运行所用的时间取决于输出负载电流。在典型应用中,如果输出电流大于 100mA,则从 PFM 切换为 FPWM 运行将在不超过 1ms 的时间内进行。同样,对于 1mA 左右的输出电流,切换通常可在几十毫秒内进行。在 PFM 和 FPWM 之间转换期间启用输出有源放电功能,以缩短转换时间。使用 ACTIVE_DISCHARGE_STRENGTH 位选择 24mA、48mA 或 72mA 主动放电强度。
如果需要强制脉宽调制 (FPWM) 或连续导通模式 (CCM) 运行,请将 PFM/SYNCIN 连接到 AGND。请注意,每当将 LM72630-Q1 复位时,LM72630-Q1 会从 PFM 切换为 FPWM 模式。切换为 FPWM 运行所用的时间取决于输出负载电流。在典型应用中,如果输出电流大于 100mA,则从 PFM 切换为 FPWM 运行将在不超过 1ms 的时间内进行。同样,对于 1mA 左右的输出电流,切换通常可在几十毫秒内进行。
若要使 LM72630-Q1 与外部源同步,请向 PFM/SYNCIN 引脚施加一个逻辑电平时钟信号(大于 2V)。LM72630-Q1 可同步至已编程频率的 ±20%,最大为 2.2MHz。切勿将器件与频率小于 100kHz 的外部时钟同步。在较低的 VIN 条件下,达到最短关断时间后,同步信号会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。
在 FPWM 模式下,LM72630-Q1 与外部时钟频率同步的时间约为 100μs。在 PFM 模式下运行时,如果在启动后施加外部时钟,则同步开关频率的时间取决于输出负载。在典型应用中,如果输出电流超过 100mA,则可在不到 1ms 的时间内进行开关同步和 FPWM 运行。同样,对于 1mA 或更高的输出电流,同步通常在几十毫秒内发生。在 PFM 和 FPWM 之间转换期间启用输出有源放电功能,以缩短同步时间。