ZHCS278F June 2011 – October 2014 CC1121
PRODUCTION DATA.
CC1121 器件可使用 SmartRF Studio 软件 (SWRC046) 进行配置。 强烈建议使用 SmartRF Studio 软件来获取最优寄存器设置并评估相关性能和功能。
为了指出产品开发周期所处的阶段,TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的产品型号分配了前缀。 每个器件都具有以下三个前缀中的一个:X、P 或无(无前缀)(例如,CC1121)。 德州仪器 (TI) 建议为其支持的工具使用三个可用前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。 这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。
器件开发进化流程:
支持工具开发发展流程:
X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:
“开发的产品用于内部评估用途。”
生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。 TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。 由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。 只有合格的产品器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。 这个后缀表示封装类型(例如,RHB),且温度范围(例如,“空白”是默认的商业级温度范围)提供了读取任一 CC1121 器件完整器件名称的图例。
要获得 QFN 封装类型的 CC1121 器件订购部件号,请参见本文档的“封装选项附录”(TI 网站 www.ti.com),或者联系您的 TI 销售代表。
以下文档对 CC1121 处理器加以补充。 www.ti.com 网站上提供了这些文档的副本。 提示:请在 www.ti.com 上提供的搜索框中输入文献编号。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范和标准且不一定反映 TI 的观点;请见 TI 的使用条款。
SmartRF, E2E are trademarks of Texas Instruments.

ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。