ZHCY068B March   2018  – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   失效模式 1:跨隔离栅的高电压
  4.   失效模式 2:靠近隔离栅的高电压和高电流组合
  5.   失效模式 2:测试结果
  6.   其他 TI 增强型隔离器
  7.   结语
  8.   参考资料

失效模式 2:靠近隔离栅的高电压和高电流组合

在异常或故障事件下,隔离器一侧的电压或电流可能相对于同一侧的接地非常高(请参见图 5)。这方面的一个示例是低阻抗输出引脚上的短路事件。另一个示例是任何引脚对高压直流总线短路,导致电气击穿。这些是大功率事件,因为高电压和高电流同时存在。

GUID-20231005-SS0I-7DKJ-ZLFP-9CDPGMNGCPDZ-low.svg图 5 隔离器一侧的高功率耗散。

当发生这些事件时,电过应力 (EOS) 或内部发热会导致隔离栅性能下降。例如,如果图 6 中的光耦合器在 2 侧发生大功率事件,则会导致检测器芯片上发热或发生 EOS。这种损坏很容易延伸到绝缘材料中,从而降低隔离性能。可以假定绝缘层没有完全损坏,但同时很难准确量化剩余的绝缘层量。

GUID-20231107-SS0I-89H0-TMFJ-N5PLQKKMCBPM-low.png图 6 隔离器一侧的高功率耗散。

观察图 7,对于基于串联电容器的隔离器,2 侧的高压/高功率事件可能会损坏右芯片,包括作为右芯片一部分的隔离电容器。但是,由于相互交错的塑封,损坏不会延伸到左芯片,也不会延伸到放置在该芯片上的隔离电容器。这样可以保持隔离,同时保留大约一半的原始绝缘层。例如,如果原始隔离器的额定值为增强型隔离,则在大功率事件后,预计它会保留一个电容器的完全隔离额定值。因此,虽然隔离器“失效断开”,但“基本绝缘”仍保持不变。

GUID-20231107-SS0I-X9M4-GDLM-C96RB4VWMCHX-low.png图 7 隔离器一侧的高功率耗散。

防止失效模式 2 的一种方法是通过外部方式,例如通过限流电源,确保即使发生故障,隔离器内部散发的热量也限制为一定的安全限值。该限值是通过隔离器数据表中电流和功率的“安全限值”指定的,低于该限值,隔离性能保持不变。

但是,这样的电流限制并不总是可行的。返回至图 1,如果 IGBT (1) 受到集电极到栅极击穿的影响,直流总线的高电压出现在栅极驱动器输出引脚上,并在连接到该引脚的电路上产生电过应力。没有一种简单的方法可以在系统级别防止这种情况发生。在此类情况下,以下各项的“失效断开”行为:

TI 增强型隔离器可以极大地提高系统的电气安全性。