BQ76905 寄存器必须进行配置,以启用大多数保护,选择要监测的电池,并在 EVM 上启用保护 FET。本节并未介绍电流保护设置。
以下步骤说明了 BQ76905 EVM 的快速连接,以演示 EVM 的 AFE 部分。有关更多详细说明,请参阅本用户指南的其他章节。
对于以下步骤,请参阅图 4-1。
- 从工具文件夹链接 www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 BQSTUDIO 软件,或从 www.ti.com 中搜索。
- 安装 BQStudio 软件(请参阅节 4.1.2)。
- 安装电池仿真器分流器。
- VC4A 至 VC4B 和 VC3A 至 VC3B 直接在引脚处短接。但是,CELL6 至 CELL 5 以及 CELL4 至 CELL 3 也必须在电池侧短接,以使电路模块正常工作。
- 用于 I2C 至 MCU 连接的位置分流器。
- 使用 USB 电缆将板载通信适配器 USB 连接器连接到 PC。
- 在“BAT-”和“7P”端子之间连接一个最小电流为 250mA 的 0V 直流电源,然后调整到约 15V。
- 启动 BQStudio 软件。如果通信正常,则 GUI 将打开并显示寄存器。点击 Scan 按钮,启用显示的重复更新。电源可在器件范围内调整,以便在 GUI 寄存器显示中观察电压变化。
- 选择 BQStudio 窗口中的“Data Memory”按钮。
- 选择“Settings”按钮。设置“Enabled Protections A CUV”位。
- 选择“Protections”按钮。将电芯欠压保护阈值设置为 2800。
- 在“Commands”面板中,点击“FET_ENABLE”按钮。
- 在“Registers”视图中,点击“Scan”图标定期更新寄存器。观察电池状态寄存器中的 CHG 和 DSG 位是否为 on。根据需要测量电路板上的 PACK 电压。
- 将电源电压调整为大约 12.5V。在寄存器视图中观察 DSG 位变为 off。
- 根据需要进行其他调整以完成评估。有关操作的详细信息,请参阅本用户指南的其他章节。
- 完成本快速入门演示后,退出 BQStudio 软件并关闭电源。
有关其他详细信息,请参阅本用户指南的其他章节。