ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
GUI 将自动连接到 AEVM(具有模拟 EVM 控制器固件的微控制器),然后连接到 PMIC。通常,如果 GUI 无法找到硬件平台,则是 USB 连接错误或 GUI 试图连接到错误的通信 (COM) 端口导致的。硬件平台将枚举为三类器件:两个 CDC 类和一个 DFU 类。用户可以通过另一个程序(如 Windows 中的设备管理器)来验证哪个 COM 端口是 ACCtrl,哪个 COM 端口是 ACCtrl 控制台。在 GUI 选项中,用户应选择 ACCtrl(而非 ACCtrl 控制台)的 COM 端口号。AEVM 支持 115200 的波特率。
连接到 PC 的其他器件也可以枚举为 CDC 类器件,GUI 可能会尝试与这些器件进行通信。如果器件没有做出响应,那么在当前器件响应之前 GUI 可能不会尝试连接其他器件。
一次只能将一个 AEVM 连接到主机(PC 的 MAC)。GUI 无法处理和响应连接到主机的多个 AEVM 器件。