ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
本节包含 GUI 的已知限制,以及这些限制所适用的版本。如您发现以下列表中未包含的任何问题或限制,请在支持论坛中说明。
数量 | 1.0.0 | 2.0.0 | 3.0.0 |
---|---|---|---|
1 | X | X | X |
2 | X | X | X |
3 | X | X | X |
4 | X | X | |
5 | X | X | X |
6 | X | X | X |
7 | X | X | |
8 | X | X | X |
9 | X | X | X |
10 | X | ||
11 | X | ||
12 | X | X |
编号 | 说明 | 权变措施 |
---|---|---|
1 | 当包含寄存器 CRC 时,NVM 验证可以报告与地址 0x0F4 (CRC_5)、0x0F5 (CRC_6)、0x0FE (CRC_15) 和 0x0FF (CRC_16) 相关的差异。 | 无。GUI 将报告 NVM 文件不匹配。检查寄存器并忽略与这些寄存器相关的差异。每个器件在 CRC 中都可以具有与生产信息相关的唯一值。 |
2 | 不建议在创建 PFSM 后修改器件类型及其配置(例如 Primary/Secondary、Phase Configuration 等),因为这可能不会产生预期的结果 | 如果修改相位配置,则应在尝试更改相位配置之前删除 PFSM 中的所有引用。更改器件类型需要从新模板或空白模板开始。 |
3 | 可能会错误地检测状态栏中显示的 SPI 硬件连接状态。 | 使用“Register map”(寄存器映射)页面确认是否可以从器件中读取除 0x00 和 0xFF 之外的值。此时会出现一条对话框消息以解决相同的问题。 |
4 | GUI 不提供对多个 SPI 片选输出的控制。 | 无。在多器件 SPI 配置中,需要从 AEVM 手动将芯片选择信号单独移至每个 PMIC。 |
5 | 与蓝牙器件关联的 COM 端口的 USB 连接问题。 | 禁用或删除在主机 PC 上枚举为 COM 端口的器件。 |
6 | 枚举(将 USB 电缆连接到 AEVM)将尝试使用以前或默认的设置连接到器件,并且可能无法连接。 | 使用“Device Settings”(器件设置)并点击 Connect to Hardware(连接到硬件),将 GUI 更新为正确的连接设置。 |
7 | 启用寄存器 CRC 的编程可能会导致错误的 CRC 值。一些用户寄存器不被 NVM 支持,但却是 CRC 计算的一部分。 | 对 NVM 进行两次编程。 |
8 | 具有 SPI 接口的目标应在 GUI 配置为 SPI 模式后连接到 PC。 | 在 GUI 中选择 SPI 后为 AEVM 重新上电。 |
9 | 对 LP876x-Q1 系列器件进行编程,并在 nRSTOUT 和其他一些函数之间更改 GPIO 功能会导致串行接口暂时丢失。通常,这会导致 I2C 中的 NACK 和 SPI 中的帧错误。NACK 将被 GUI 视为错误,并且编程序列将停止。 | 使用寄存器映射页面更改 GPIO 设置,以匹配待编程的 NVM 中的设置。在第一次尝试失败后重新编程(不重启 PMIC)也会产生相同的影响,因为 GPIO 设置的用户寄存器已在初始尝试编程时更新。 |
10 | 如果在序列结束时未恢复 PFSM 延迟步骤,PFSM 验证将在“延迟时间验证”中报告警告,即使 PMIC 在序列执行后将转换到 SAFE_RECOVERY 状态也是如此。 | 无。当 PMIC 转换到 SAFE_RECOVERY 状态时,PFSM 延迟步骤会自动恢复为默认值。只要 PMIC 转换为 SAFE_RECOVERY,用户则可以忽略此警告。J721E_TPS6594 模板中可以看到此警告。 |
11 | 如果使用 SREG_DELAY 指令在主辅 PMIC 之间创建所需的时序关系,PFSM 验证将在“序列长度验证”中报告错误。 | 无。SREG_DELAY 指令是一个独特的延迟指令,其可以在运行期间改变值,具体取决于加载到 SREG 中的值。如果了解了延迟的使用并保留时序关系,用户就可以忽略此错误。这只适用于多 PMIC 应用。J721E_TPS6594 模板中可以看到此错误。 |
12 | BUCK 电压选择 BUCKx_VOUT1 和 BUCKx_VOUT2 不受 BUCK 用例限制。 | 用户必须确保所选的输出电压在给定配置用例的数据表中指定的范围内。 |