ZHCADO0 January 2024 MSPM0C1104
在配置故障处理程序之前,务必考虑系统中故障的以下基本属性,例如:
对于故障输入源,用户可以选择极性并启用各种故障输入源,例如比较器 (COMP) 输出、外部故障引脚、系统时钟故障或触发器。用户还可以控制故障输入的输入滤波。
故障处理程序可能会对计数器和输出产生影响。对于具有故障条件的计数器行为,可以将计数器设置为立即停止,达到零时停止或继续计数。退出故障模式后,可以将计数器设置为从加载值、0 值重新开始,或从停止的位置继续计数。图 8-9 展示了不同配置下发生故障时的计数器行为。
对于具有故障条件的输出行为,CCP 输出值可以设置为高电平、设置为低电平、切换、三态(高阻抗)或不受故障事件的影响。
若要加快开发速度,请参阅以下资源。