ZHCABO1 March 2022 TPS82130 , TPSM82903
TPSM8290x 中的 AEE™ 功能可在选择 2.5MHz 时自动调整转换器的开关频率,在整个输入电压和输出电压范围内提供超高效率。这是通过设置转换器的预测关闭时间来实现的。开关模式转换器的效率取决于转换期间的功率损耗。当 VOUT 降低和/或 VIN 升高时,效率会降低。为在整个占空比(VOUT/VIN 比)范围内保持高效率,调整开关频率时需维持纹波电流。Equation2 显示了电感纹波电流、开关频率和占空比之间的关系。
通过以下方法提高了效率:降低开关损耗并在不同的占空比下保持高效率,同时纹波电流幅度保持足够低,以提供完整的输出电流,而不会达到电流限制。AEE™ 功能可在各种占空比下提高效率,尤其适用于固定频率转换器效率大幅下降情况下 Vout 值较低时。此外,该功能可补偿高 VIN 到低 VOUT 转换的超小占空比,这可限制其他拓扑中的控制范围。
在 2.5MHz 自动 PFM/PWM 模式下,如果选择了 AEE,则可在轻负载条件下实现比 1MHz 自动 PFM/PWM 模式更高的效率(对于某些 VIN/VOUT 组合)。例如,在 VOUT 为 1.2V 和 15V 输入时,在 500mA 及以下负载下的效率提高了近 5%。