ZHCAB36 December 2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
大多数 PHY 使用默认的 IF 频率。默认频率取决于 RX BW,特定于器件的技术参考手册 (TRM) 的接收器带宽设置 表中给出了该默认频率。在某些情况下,使用与默认值不同的 IF 可能是有利的。可以通过 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.intFreq 来设置 IF 频率。可以使用较低的抗混叠带宽,因此较低的 IF 可能会提高阻断性能。
可以通过 dec2hex(IF 频率*4096/1e6) 来计算 .intFreq。
良好的设计实践:RXIF - 偏差 + 保护频带 > 直流。需要利用保护频带使 RX BW 的“下端”充分高于直流。有一个用于去除 1/f 噪声的直流滤波器,需要利用保护频带使直流滤波器不会去除任何信号。