ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
问题: 声明 ID 的费用如何?
答案:您可以在蓝牙 SIG 鉴定和列名费用 页面上找到声明和列名费用。
问题: 在 Bluetooth SIG 上进行产品列名时,我可以重复使用 TI 的声明 ID 吗?
答案:不可以。每个产品都必须获得自己的声明 ID。您可以在产品列名中引用 TI 的合格组件或子系统 (QDID)(如节 2所述),减少对终端产品进行鉴定所需的测试量。
问题: 如果我没有在我的产品上贴上蓝牙标识,还需要在 Bluetooth SIG 上进行产品列名吗?
答案:如需了解详情,请参阅 Bluetooth SIG 网站上的产品列名和/或鉴定 指南。有关此主题的其他问题应直接通过 Bluetooth SIG 的联系信息提交给他们。请注意,TI 无法确定是否必须认证某个产品或对其列名,因为遵守所有法规、认证和鉴定要求是客户的责任。
如果您确定需要在 BT SIG 上对您的产品进行列名(认证),请按照节 2.1下列出的流程操作。您可以与 TI BLE-Stack QDID 结合使用(这样可以节省大量测试)。仅使用 PTS 工具测试您正在使用的已采用服务并进行 RF-PHY 测试(如果您未使用预认证模块)。TI 软件具有在设备端启用 RF-PHY 测试所需的所有挂钩。
如果您确定不需要在 BT SIG 上对您的产品列名,则可能无需执行这些步骤。但是,您可能需要执行监管测试(例如FCC),具体取决于您销售或运送产品的地点。
问题: 我的测试设施表示 CC254x QDID 已过期,因此无法使用,或者我需要使用最新的 TCRL 进行测试。
答案:CC254x 使用不会过期的子系统认证。但是,QDID 的适用性可能取决于相关的蓝牙规范是否已被 SIG 撤消。规范的状态可以在列名流程中确定。TI 建议在鉴定流程中使用最新的 QDID。表 2-7 中列出的 CC254x QDID 仍然有效,并会在提交到“SIG 鉴定列名”界面时指明这一点。使用 TI CC254x QDID 时,没有使用更新的 TCRL 进行测试的认证要求。
问题: 什么是蓝牙鉴定顾问 (BQC)?
答案:
问题: 我已经创建了自己的专有配置文件,是否需要对其进行鉴定?
答案:不需要,这不是鉴定流程的一部分。但请注意,它们应遵循 GATT 协议(即具有主要服务、具有正确格式的特征声明,等等),并使用 128 位的自定义 UUID。
问题: 我可以重复使用 CC2640 或 CC254x FCC 认证吗?
答案:CC2640 和 CC254x 器件是无线 MCU,因此无法通过 FCC(或任何监管机构)单独认证,因为根据监管要求,必须考虑无线 MCU + 外部射频设计组合。但是,您可以重复使用模块认证(MCU + 天线),前提是它已获得相应监管机构的预先认证,并且您遵循数据表中的布局放置指南。例如,TI 的 CC2650 模块 (CC2650MODA [12]) 具有 FCC、ETSI、IC(加拿大)和日本监管预认证。包含 TI 低功耗蓝牙无线 MCU 的模块目录可在低功耗蓝牙 Wiki 主页面上找到。TI 提供了必要的接口,以允许您执行所需的监管测试。有关更多详细信息,请参阅下文的监管部分。
问题: 在哪里可以找到执行监管和蓝牙测试的测试设施列表?
答案:可以在 Bluetooth SIG 网站上找到测试设施列表(需要登录)。其中很多测试设施还可以执行监管测试。
问题: 我的测试实验室请求我填充表单。在哪里可以找到所需的信息?
答案:所有器件特定信息都可以在上面列出的无线 MCU 数据表和 RF-PHY 测试参数表中找到。其余内容将通过使用直接测试模式 (DTM) 或调制解调器测试命令在您的电路板上执行实际测量而获得。通过查看 TI CC254x 和 CC26xx FCC 文件,可以获得有关监管文件所需的内部无线电架构的详细信息。如需更多信息,请参阅 节 3。