ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
对于监管批准测试,通常需要针对特定频率下的静态接收器和发送器操作配置无线电。为便于进行此类测试,TI 低功耗蓝牙/低功耗蓝牙 5 协议栈会实施以下 HCI 供应商特定测试命令:
有关适用 HCI 扩展命令、参数和相关事件的完整概述,请参阅 SDK 中低功耗蓝牙协议栈文档随附的《HCI 供应商特定指南》。
可以通过几种不同方式调用上述命令:
此外,可以使用 SmartRF Studio 工具执行其中部分测试。SmartRF™ Studio 软件不依赖于器件上的任何固件,而是通过测试接口 (JTAG) 直接控制无线电。但是,出于某些监管测试目的,可能需要实际的协议栈固件。
由于监管测试要求可能因管辖权而异,因此请根据产品的销售地点咨询您的测试实验室,了解具体的测试要求。