ZHCSHG5F June 2005 – January 2018 TS5A3159A
PRODUCTION DATA.
符号 | 说明 |
---|---|
VCOM | COM 时的电压 |
VNC | NC 时的电压 |
VNO | NO 时的电压 |
ron | 通道打开时 COM 和 NC 或 COM 和 NO 端口之间的电阻 |
rpeak | 额定电压范围的导通电阻峰值 |
Δron | 通道间 ron 的差值 |
ron(flat) | 额定条件范围下,同一通道内 ron 最大值与最小值之间的差值 |
INC(OFF) | 在输入和输出的最坏条件下,相应通道(NC 到 COM)处于关闭状态时,在 NC 端口测量的泄漏电流 |
INC(PWROFF) | 在电源关闭状态下,V+ = 0 时,在 NC 端口测量的泄漏电流 |
INO(OFF) | 在最不理想的输入和输出条件下,相应通道(NO 到 COM)处于关闭状态时,在 NO 端口测量的泄漏电流 |
INO(PWROFF) | 在电源关闭状态下,V+ = 0 时,在 NO 端口测量的泄漏电流 |
INC(ON) | 相应通道(NC 到 COM)处于开启状态且输出 (COM) 处于开放状态时,在 NC 端口测量的泄漏电流 |
INO(ON) | 相应通道(NO 到 COM)处于开启状态且输出 (COM) 处于开放状态时,在 NO 端口测量的泄漏电流 |
ICOM(ON) | 相应通道(COM 到 NO 或 COM 到 NC)处于开启状态且输出(NC 或 NO)处于开放状态时,在 COM 端口测量的泄漏电流 |
ICOM(PWROFF) | 在电源关闭状态下,V+ = 0 时,在 COM 端口测量的泄漏电流 |
VIH | 控制输入 (IN) 逻辑高电平的最小输入电压 |
VIL | 控制输入 (IN) 逻辑低电平的最大输入电压 |
VI | (IN) 时的电压 |
IIH、IIL | 在 (IN) 测量的泄漏电流 |
tON | 开关导通时间。此参数是在额定条件范围下,开关导通时,通过数字控制 (IN) 信号和模拟输出(COM、NC 或 NO)信号之间的传播延迟测量得出。 |
tOFF | 开关关断时间。此参数是在额定条件范围下,开关关断时,通过数字控制 (IN) 信号和模拟输出(COM、NC 或 NO)信号之间的传播延迟测量得出。 |
tBBM | 先断后合时间。此参数是在额定条件范围下,控制信号改变状态时,通过两个相邻模拟通道(NC 和 NO)的输出之间的传播延迟测量得出。 |
QC | 电荷注入是测量从控制 (IN) 输入到模拟(NC、NO、或 COM)输入产生的不需要的信号耦合的方法。电荷注入以库仑为单位,通过控制输入切换引起的总电荷测量得出。电荷注入,QC = CL × ΔVO,CL 是负载电容,ΔVO 是模拟输出电压的变化。 |
CNC(OFF) | 相应通道(NC 到 COM)关闭时 NC 端口的电容 |
CNO(OFF) | 相应通道(NO 到 COM)关闭时 NO 端口的电容 |
CNC(ON) | 相应通道(NC 到 COM)开启时 NC 端口的电容 |
CNO(ON) | 相应通道(NO 到 COM)开启时 NO 端口的电容 |
CCOM(ON) | 相应通道(COM 到 NC 或 COM 到 NO)开启时 COM 端口的电容 |
CIN | (IN) 的电容 |
OISO | 开关的关闭隔离是测量关闭状态开关阻抗的方法。关闭隔离以 dB 为单位,当相应通道(NC 到 COM 或 NO 到 COM)处于关闭状态时,在额定频率下测量得出。 |
XTALK | 串扰是测量从开启状态的通道到关闭状态的通道(NC 到 NO 或 NO 到 NC)产生的不必要信号耦合的方法。串扰在额定频率下测量得出且以 dB 为单位。 |
BW | 开关的带宽。这是开启状态通道的增益中的频率 - 比 DC 增益低 3dB。 |
THD | 总谐波失真描述由模拟开关导致的信号失真。其定义为基础谐波的第二、第三或更高谐波与基础谐波的绝对幅度的比值或均方根 (RMS) 值。 |
I+
|
静态电源电流,且控制 (IN) 终端为 V+ 或 GND
|