ZHCSQM9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 集成了 LED 开路检测 (LOD) 功能,用于检测由任何开路 LED 引起的故障。当最大电流设置为 25.5mA 时,LOD 阈值为 90mV;当最大电流设置为 51mA 时,LOD 阈值为 180mV。为了获得足够的检测时间,仅当此 LED 的 PWM 设置高于 25 时才能执行 LOD。如果此 LED 阴极上的电压在连续 3 个周期内低于 LOD 阈值,则会将该 LED 的 LED 开路情况报告给相应的 LOD_status 寄存器。
可以通过将 1h 写入 Fault_Clear 寄存器中的“lod_clear”位来清除 LOD 标志。如果 LED 打开状态被移除,相关的“lod_status”位将自动设置为 0。
Dev_config_12 寄存器中的“lod_action”位可以确定检测到开路故障后的操作。当“lod_action”位设置为 1h 时,LED 开路所在的点将关闭,以避免任何不可预测的问题。当“lod_action”位为 0 时,检测到 LOD 后不采取任何其他操作。LED 开路故障检测和操作仅在正常状态下执行。