选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
版本: 1.00.00.81
发布日期: 29 十二月 2016

Windows Installer for SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin

MD5 校验和

macOS Installer for SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin

MD5 校验和

Linux Installer for SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块 CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

文档

SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin Users Guide

最新动态

First release of SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin

发布信息

The SimpleLink MSP432 SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth radio on any standard MSP432 platform. By being able to seamlessly and modularly add Bluetooth functionality (more specifically Bluetooth Low Energy/BLE) to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures. This plugin leverages the use of the TI Simple Application Processor (SAP) driver connected to a CC2650 Simple Network Processor (SNP) to provide a highly customizable hardware configuration. For software connectivity between the SAP and the SNP, an architecture agnostic HAL/Drivers layer is used to promote software portability and maximize collateral reuse.