ZHDU175 August 2026
TPS65214 具有三个可根据功能用途进行配置的多功能引脚。表 2-2 展示了每个引脚的可用功能以及这些引脚是如何配置和运行的。
| 引脚名称 | 引脚配置 | 运行 |
|---|---|---|
|
GPIO/VSEL |
GPIO 可通过 GENERAL_CONFIG 寄存器中的 GPIO_CONFIG 位配置为输入或输出。 |
有关详细操作,请参阅 TPS65214 用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表中的“GPIO/VSEL 配置为 GPIO”部分。 |
| VSEL 引脚电平用于通过 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 VSEL_RAIL 位来设置 Buck1 或 Buck3 的输出电压。 |
有关详细操作,请参阅 TPS65214 用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表中的“配置为 ‘VSEL’ 的 GPIO/VSEL”部分。 | |
| MODE/STBY | 模式 强制降压转换器进入 PWM 模式,或允许其自动进入 PFM 模式。 |
引脚状态决定降压转换器的开关模式。 |
| STBY 将器件设置为低功耗模式。 |
禁用选择的电源轨。将引脚低电平的持续时间置为超过 tDEGLITCH_MFP。MODE 和 STBY 两者可以组合。电平敏感。 | |
|
GPO/nWAKEUP |
GPO 用于对外部电源轨定序的通用输出 |
可配置的上电和断电序列,也可通过 GENERAL_CONFIG 寄存器中的 GPO_EN 位进行控制。 |
|
nWAKEUP 向主机发送信号,以便指示上电事件。 |
引脚保持低电平,直到器件退出 INITIALIZE 状态。极性不可配置。 |