TPS25752AEVM 完全集成并无缝连接到
LM251772EVM-PD。两个评估板可以连接在一起,如
图 2-3 所示:
请注意,在此配置中,必须在 USBCPD Application Customization Tool 中适当地设置 LM251772EVM-PD 的 I2C 地址。LM251772EVM-PD 上的 ADDR 接头 (JP9) 必须设置为在定制工具中配置的相应地址。将 JP9 跳线设置为 Pin1 和 Pin2 位置会将 I2C 地址设置为 0x6A,将跳线设置为 Pin2 到 Pin3 位置会将其设置为 0x6B。