ZHDS309 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1 评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2 硬件
    1. 2.1 硬件要求
    2. 2.2 将 BQ27Z855 电路模块连接到电池包
    3. 2.3 EVM 跳线和端子块说明
  7. 3 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 更新固件
    4. 3.4 排查意外对话框故障
  8. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z855 选项
    3. 4.3 配置集成式线性电池充电器
  9. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  10. 6 Chemical ID
    1. 6.1 Chemical ID 选择过程
    2. 6.2 硬件要求和设置
    3. 6.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 6.4 GPCChem 工具
    5. 6.5 对 Chemical ID 编程
    6. 6.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 7 学习周期和 Golden Image
    1. 7.1 学习周期过程说明
    2. 7.2 数据存储器配置
    3. 7.3 学习周期步骤
    4. 7.4 低温优化
    5. 7.5 创建 Golden Image 文件
    6. 7.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 8 监测计通信
    1. 8.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 8.2 标准数据命令
    3. 8.3 制造商访问命令
    4. 8.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 9 基于 BQ27Z855 的电路模块
    1. 9.1 电路模块连接
    2. 9.2 引脚说明
  14. 10硬件设计文件
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 物料清单 (BOM)
    3. 10.3 PCB 布局
  15. 11其他信息
    1.     商标

数据存储器配置

电量计的数据存储器在 bqStudio 的 Data Memory 窗口中配置。下面的图 7-1 展示了该窗口。

BQ27Z855EVM bqStudio 中的 Data Memory 视图图 7-1 bqStudio 中的 Data Memory 视图

在此屏幕中将仅使用数据存储器窗口的 [Advanced Charging Algorithm] 和 [Gas Gauging] 部分进行必要的数据存储器配置。使用 Filter/Search 框查找特定参数。使用 Write All 按钮将此屏幕上已更改的数据存储器参数写入电量计。使用 Read All 按钮从电量计中读取当前数据存储器配置,并验证写入是否成功。确保每个值都以正确的单位进行编程,如每个数据存储器参数的第三列所示。

应编程的数据存储器值包含以下各项:

  • [Advanced Charging Algorithm][Termination Config][Charge Term Taper Current]:该值应设置为略高于 C/10 和 C/100 之间的实际收尾电流。该值还应高于 [Chg Current Threshold] 值。
  • [Gas Gauging][Design][Design Voltage]:该值可以在电池数据表中找到,称为标称或平均电压。
  • [Gas Gauging][Design][Design Capacity mAh]:该值可以在电池数据表中找到,称为电池容量,通常表示为 C。
  • [Gas Gauging][Design][Design Capacity cWh]:该值是电池容量,单位为厘瓦时。该值可能位于电池数据表中,也可以通过将容量(以 mAh 为单位)乘以端子电压(以 V 为单位),然后除以 10 来找到。
  • [Gas Gauging][IT Cfg][Term Voltage]:该值可在电池数据表中找到,称为端子电压。这是电量计应充电到的最低电压。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Dsg Current Threshold]:电量计在该电流值下确认电池正在放电。应将该值设置为低于 C/10 的正数。电量计会将其解释为负。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Chg Current Threshold]:电量计在该电流值下确认电池正在充电。应将该值设置为低于 C/10 以及低于 Charge Term Taper Current。
  • [Gas Gauging][Current Thresholds][Quit Current Threshold]:电量计在该值下进入静置模式。该值应小于 C/20 且小于 [Dsg Current Threshold] 和 [Chg Current Threshold]。

图 7-2 展示了学习周期中相对于数据存储器电流参数集的电流直观表示。

BQ27Z855EVM 学习周期电流图图 7-2 学习周期电流图