ZHDS054 January 2026 TPUL2T223-Q1
PRODUCTION DATA
TPUL2T223-Q1 用于从输入触发事件中生成固定宽度的脉冲。此器件不可重触发,这意味着在输出处于活动状态时收到的输入触发将被忽略,并且输出脉冲将在经过第一个触发后的一个配置时间段过期。
输入触发事件来自三个门控输入:T、T 和 CLR。这些输入组合在一个 3 输入与门中,使用 T 内部反转,这样逻辑遵循布尔方程 = !(T) • T • CLR。每个输入都具有一个施密特触发架构,因此包含迟滞功能,可用于缓慢转换或高噪声信号。如果输入信号大于 VT+,则检测为逻辑高电平;如果输入信号小于 VT-,则检测为低电平。在 VT+ 和 VT- 之间,输入信号被检测为最后一个有效状态,直到超过其中一个值。在上述内部 Y 信号的上升沿触发输出脉冲。
输出脉冲宽度可以通过选择外部时序元件 Rext 和 Cext 进行控制。典型特性 部分提供了相关图表,以便根据所需的脉冲宽度轻松选择合适的元件值。有关外部元件对 TPUL2T223-Q1 时序精度影响的更多信息,请参阅特性 部分。