ZHDA394 November 2026
AI 工具越来越多地处理曾经需要开发人员直接关注的任务,从而缩短了从初始构思到功能代码所需的时间。Gartner 预测,到 2028 年,90% 的企业软件工程师将使用 AI 代码助手。图 1-1 展示了如何在整个开发生命周期中实现 AI 工具的使用。
图 1-1 显示在嵌入式软件开发中实现 AI 工具的工作流程图但是,标准 AI 模型难以应对嵌入式系统的复杂性。例如,当引脚分配、外设配置或低电平时序受到错误管理时,如果不访问硬件特定的数据,模型可能很难识别由此产生的错误。
为了使支持 AI 的工作流程在这种情况下取得成功,智能体需要获得嵌入式开发人员所依赖的特定硬件和工具链数据的权威访问权限。否则,AI 可能会生成正确编译的代码,但由于不正确的硬件假设,在执行时会失败。
CCStudio IDE 中的专用环境(CCStudio 开发生态系统的一部分)使 AI 智能体可以直接访问 TI 的编辑、构建和调试工具。CCStudio IDE 支持用于嵌入式系统开发的完整自主工作流程(图 1-2)。
图 1-2 显示在 CCStudio IDE 中集成智能体 AI 功能的简化图