ZHDA304 September 2026 AMC0306M25
随着现代电子系统的工作频率不断提高,PCB 走线所产生的 EMI 日益成为一个关键的设计考虑因素。在高频下,PCB 走线不再只是充当简单的导线,而是作为能够辐射大量电磁能量的传输线路。这种辐射能量可能会干扰附近的电路、降低信号质量,并导致电磁兼容性 (EMC) 标准合规性问题。
在采用长走线、高时钟速度或敏感模拟电路的设计中,EMI 管理挑战变尤为突出。事实证明,在较低频率下行之有效的传统设计方法已无法满足需求,原因是信号反射和过冲变得愈发显著,而且方波的高频成分会高效地产生辐射。
本应用手册介绍了通过两种主要技术来降低 PCB 布线 EMI 辐射的实用方法:正确的信号端接,以及有针对性的信号滤波。通过实施串联源端端接以匹配传输线路阻抗,并采用 RC 滤波来衰减高频成分,设计人员可以有效减少信号反射、过冲和不必要的辐射。本文档提供了分步操作流程,用于表征源阻抗、计算端接电阻值和选择适当滤波器参数。