ZHDA198 June   2026 BQ25630 , BQ25640

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2API 模式的详细使用说明
    1. 2.1 进入和退出序列
    2. 2.2 与 Solar 搭配使用
  6. 3API 模式数据
  7. 4总结
  8. 5参考资料

进入和退出序列

低功耗适配器状态位的设置条件与充电器的输入和输出电压有关,通常发生在 VBUS 接近 VBAT 的值且输入功率为低电平时。在其他情况下,即便未设置 LOW_PWR_ADP_STAT,采用 API 工作模式依然能够发挥实用价值。在某些应用中,通过弱源(例如门铃的整流电压)控制输入电流限值也许能够带来益处。如果从门铃中拉出过多电流,则可能会振铃。因此,在门铃示例中,应始终启用 API 模式,即使 LOW_PWR_ADP_STAT 未激活也是如此。当使用已知的弱源时,可以利用 API 模式下较小的步长和较低的最小输入电流限值来防止输入源过载。

使用 LOW_PWR_ADP_STAT 位的 API 进入和退出序列:

  1. 读取 LOW_PWR_ADP_STAT 位
  2. 如果 LOW_PWR_ADP_STAT 为 1
  3. 则将 EN_API 设置为 1 并根据需要调整 API_ILIM
  4. 如果 LOW_PWR_ADP_STAT 为 0
  5. 则无需执行任何操作
  6. 如果 EN_API 为 1,IINDPM_STAT 为 1,API_ILIM 为 100mA(最大值)
  7. 则通过将 EN_API 设置为 0 退出 API 模式

API 模式应由主机监控。如果输入是动态变化的,例如太阳能电池板,则可以将 API_ILIM 寄存器设置为 100mA 最大值,并且可以使用输入电压动态电源管理 (VINDPM) 来获取最大功率。设置 IINDPM 状态后,最好退出 API 模式以提取最高功耗。