ZHDA186 June   2026 TMS320F28P650DK

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C28x 系列中的双核架构
    1. 2.1 同构架构 (C28x + C28x)
    2. 2.2 异构架构 (C28x + C28X + ARM Cortex M4)
      1. 2.2.1 TMS320F2838x(F28388D、F28386D 等)
  6. 3双核应用的一般流程
  7. 4引导序列
  8. 5运行一个简单的双核示例
  9. 6关键陷阱
  10. 7适用于双核刷写的一键式解决方案
  11. 8处理器间通信
  12. 9有用链接

运行一个简单的双核示例

要开始了解与双核环境相关的概念,一个好方法是在双核 c28x 器件上运行一个简单的 led 闪烁示例。对于这个例子,我们将使用 F28P65x launchpad。您将需要最新版本的 c2000ware 和 Code Composer Studio 才能运行此示例。

如何使用 CPU1 及 CPU2 使 LED 闪烁?

步骤 1 — 导入两个工程

导航至 C:/ti/C2000Ware_x_x_x_x/driverlib/f28p65x/examples/c28x_dual/led/CCS/,然后单击特定文件夹。应该会出现 2 个不同的工程。确保导入 led_ex1_c28x_dual_blinky.projectspec。此操作会将 cpu1 和 cpu2 工程导入您的 CCS 工作区。

第 2 步 — 选择您的构建配置

在 RAM 配置中调试

  1. 将两个工程的构建配置更改为 CPUx_LAUNCHXL_RAM
  2. 首先构建 CPU1 工程,然后构建 CPU2。两者都应该简洁构建,并分别生成 led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1\CPU1_LAUNCHXL_RAM\led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1.out and led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu2\CPU2_LAUNCHXL_RAM\led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu2.out。
  3. 然后右键单击目标配置文件(.ccxml 文件),然后单击启动无项目调试。
  4. 完成此操作后,将启动 CCS 调试会话,但任何内核上都不会加载程序。您应该会在调试视图的“线程”部分中看到所有可用内核。
  5. 连接 C28xx_CPU1 和 C28xx_CPU2(按该顺序),方法是在“THREADS”部分右键单击它们并选择“Connect Target”选项。
  6. 连接两个内核后,选择 C28xx_CPU1,然后转至 Run → Load → Load Program → Navigate to 并选择 led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1.out
  7. 执行此操作后,您将看到 CPU1 程序执行在 main() 处停止。让程序运行,您应该会在 launchpad 上看到 LED4 闪烁。
  8. 在运行 CPU2 代码之前,CPU1 代码必须通过 Device_bootCPU2() 函数运行,这一点非常重要。
  9. 您可以使 CPU1 代码保持运行(或在 Device_bootCPU2() 函数之后的某个点停止它),然后将 led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu2.out 映像加载到 C28xx_CPU2。
  10. 如果正确执行了所有步骤,它也应该在 main() 停止,然后您应该能够正常运行它。launchpad 上的 LED5 将闪烁。

闪存配置中的调试

  1. 将两个工程的构建配置更改为 CPUx_LAUNCHXL_FLASH
  2. 在 CPU1 目标配置 .ccxml 文件中开始无工程调试。
  3. 将目标连接到 CPU1 及 CPU2 线程上。
  4. 转到 CPU1 的属性,然后在下拉列表中打开闪存组闪存设置。向下滚动到 Flash Bank Map Settings,并为组 3 和 4 设置 1(0 表示 CPU1,1 表示 CPU2)。
  5. 单击配置时钟。
  6. 向下滚动至擦除设置并选中 Selected banks only -> 然后选择组 0,1,2(它们适用于 CPU1)。
  7. 现在单击 CPU2 属性。如果启用了“闪存组映射设置”,请再次为组 3 和 4 设置 1。否则,如果该引脚被禁用,则保持原样。
  8. 再次向下滚动至擦除设置并选择组 3 和 4。如果调试控制台显示“Device is in reset”,请拔下并再次插入 USB,或打开新会话。如果错误仍然弹出,程序无论如何也将运行。
  9. 现在,单击 CPU1 线程并转到 Run -> Load -> Load program。
  10. 现在浏览相应的 .out 文件(来自任何先前构建)并运行程序以执行该文件。(请注意,请确保 CPU1 程序至少运行到函数 Device_bootCPU2 ()。CPU2 线程也执行相同操作。)

运行示例时遇到的常见问题

hex2000 实用程序无法识别?

有时必须使用其原始项目路径来引用它,特别是在使用 Windows powershell 时。不是仅提及 hex2000,而是提供 hex2000 的完整路径。

将 combined.hex 加载到 cpu1 后,存储器是否未更新到正确的地址?

引导 ROM 序列有时不同,CPU2 可能仍处于默认引导地址,检查“Disassembly”视图并手动更改指针位置,以检查存储器中填充的内容。如果更新了存储器,请断开 launchpad(触发复位)并再次连接以进行检查。如果未在存储器中更新该文件,请检查 combined.map 文件以查看组合输出文件是否构建正确。如果没有,请全新导入工程并重试。

两个 CPU 都运行,但指示灯不闪烁?

设置断点以找出程序正在停止的位置。如果它停止在 IPCsync 处,请重新编译工程并重新启动无工程调试,并在连接 CPU2 的目标后按正确的顺序加载程序,还要确保传递到两个 CPU IPCsync 函数的参数相同。否则,还要确保 CPU1 工程文件夹中的 sysconfig 文件将 CPU2 引导模式设置为从闪存组 3 引导,然后保存文件。