ZHCY185 December 2022 BQ79731-Q1
分布式 BMS 架构(图 1)具有模块化结构,通常包括三个主要子系统:电芯监控单元 (CSU)、电池控制单元 (BCU) 和电池断连单元 (BDU)。
图 1 典型的 BMS 架构。这些子系统具有不同的行业名称,如表 1 中所列,因此为各种名称和首字母缩写词设置基准将很有帮助。
| 子系统名称 | 也称为: | 首字母缩写词 |
|---|---|---|
| 电芯监控单元 | 电芯监控电路 电芯监测单元 |
CSU CSC CMU |
| 电池控制单元 | 电池电气控制器 电池电量控制模块 电池管理单元 |
BCU BEC BECM BMU |
| 电池断连单元 | 电池接线盒 | BDU BJB |
CSU 通过检测每个电芯的电压和温度来收集所有电池电芯的参数信息。CSU 通过执行电芯均衡来帮助补偿电池电芯之间的不一致性。BCU 必须包含来自 CSU 的参数信息,还必须检测电池包的电压和电流以执行电池包管理。BCU 根据收集的所有电压、电流和温度数据,负责参照每个电池电芯的整体状况分配电池的充放电方式。通过计算荷电状态、功率状态和运行状况来持续监测电池的状况。智能保护控制也是 BCU 的一项重要功能,因为它必须执行绝缘监测,在发生碰撞或短路时控制接触器,持续监测温度传感器并执行诊断,从而检查所有输入参数是否确实有效。信息通过控制器局域网 (CAN) 通信传输到汽车控制单元或电子控制单元。