ZHCUDB8 September 2025 F28E120SB , F28E120SC
对闪存包装程序进行初始化从而进行擦除和编程操作。
Fapi_StatusType Fapi_setActiveFlashBank(
Fapi_FlashBankType oNewFlashBank
)
| oNewFlashBank [in] | 设置为有效的闪存组编号。由于只有一个闪存组,因此该器件可使用 Fapi_FlashBank0。 |
该函数用于设置闪存封装器,以便在闪存组上进行进一步的操作。在使用 Fapi_initializeAPI() 函数之后以及在执行任何其他闪存 API 操作之前需要调用该函数。
请参阅 C2000Ware 中提供的闪存编程示例,对于 TMS320F28E12x,该示例位于“C2000Ware_.....\driverlib\f28e12x\examples\flash\flashapi_ex1_programming.c”。