ZHCUDB8 September 2025 F28E120SB , F28E120SC
验证指定区域是否为擦除值。
Fapi_StatusType Fapi_doBlankCheck(
uint32 *pu32StartAddress,
uint32 u32Length,
Fapi_FlashStatusWordType *poFlashStatusWord
)
| pu32StartAddress [in] | 要进行空白检查的区域的起始地址 |
| u32Length [in] | 要进行空白检查的区域长度(以 32 位字为单位) |
| poFlashStatusWord [out] | 如果结果不是 Fapi_Status_Success,则返回操作状态 |
| ->au32StatusWord[0] | 第一个非空白位置的地址 |
| ->au32StatusWord[1] | 在第一个非空白位置读取的数据 |
| ->au32StatusWord[2 | 比较数据的值(始终为 0xFFFFFFFF) |
| ->au32StatusWord[3] | 不适用 |
该函数在从指定地址开始的指定长度(以 32 位字为单位)的区域内,检查闪存是否为空白(擦除状态)。如果发现非空白位置,则在 poFlashStatusWord 参数中返回相应的地址和数据。
无