ZHCUD06A April 2025 – July 2026
对于未来的实施,可以使用 TI 的 LMFLASHPROGRAMMER 对 EV2500 进行编程。下载此工具,然后再进行下一步。
首先,将 EV2500 置于 ROM 模式。这是通过断开器件电源并在 I2C 接口的 SCL 和 GND 之间放置跳线来完成,如图 3-1 所示。
放置跳线后,连接到 USB-C 端口为 EV2500 供电。当即使已通电但指示灯仍熄灭时,用户知道 EV2500 处于 ROM 模式。如果 LED 仍然亮起,请重试此过程。
打开 LMFLASHPROGRAMMER 应用程序并导航至“Configuration”选项卡。在“Interface”下拉列表中,选择“USB DFU”并按“refresh”。如果器件处于 ROM 模式,可以看到“Tiva Device Firmware Update”选项。观察到这一情况后,从 I2C 接口上移除 SCL/GND 跳线,如图 3-2 所示。
接下来,点击“Program”选项卡,选择包含更新固件的 .bin 文件,然后按“Program”。如果成功完成此操作,则在编程完成后,LED 会重新亮起。