ZHCUCO5D December   2024  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 重要使用说明
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 安全性
    5. 1.5 音频扩展连接器
  6. 2硬件
    1. 2.1  元件标识
    2. 2.2  电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
      4. 2.2.4 电源序列
      5. 2.2.5 PMIC
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  接头信息
    7. 2.7  按钮
    8. 2.8  开关
    9. 2.9  GPIO 映射
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
        3. 2.10.1.3 MMC0 接口
        4. 2.10.1.4 HYPERRAM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 以太网附加连接器
      3. 2.10.3  音频接口
        1. 2.10.3.1 音频时钟
        2. 2.10.3.2 McASP
        3. 2.10.3.3 MLB
      4. 2.10.4  I2C 接口
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  JTAG
      9. 2.10.9  USB
      10. 2.10.10 ADC
    11. 2.11 AEC 映射
      1. 2.11.1 音频扩展连接器 1
      2. 2.11.2 音频扩展连接器 2
    12. 2.12 测试点
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
      1. 4.1.1 问题 1 - RGMII 引导故障
    2. 4.2 如果您需要协助
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 修订版 E2 设计变更
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  10. 6修订历史记录

MMC0 接口

AM275x SoC 具有单个 MMC0 端口 (MMC0)。MMC0 可通过 1:2 FET 开关 (TS3DDR3812RUAR) 路由到 eMMC 闪存 (MTFC32GAZAQHD-IT) 或 Micro SD 卡连接器 (MEM2052-00-195-00-A)。MMC0 布线方向由连接到 FET 开关的 SELx 引脚的 MMC0_SEL_3V3 信号决定。MMC0_SEL_3V3 信号状态(高或低)由 SW9 控制,如 图 2-19 所示。

表 2-15 MMC0 布线真值表
MMC0_SEL_3V3 MMC0 VDDSHV5 IO 电压 SW9 位置
0 Micro SD 接口 3.3V 导通
1 eMMC 接口 1.8V 关断

AM275x EVM 具有一个 32GB eMMC 闪存 (MTFC32GAZAQHD-IT),当 SW9 (图 2-19) 关闭时,可以将 MMC0 路由到该闪存。

该 eMMC 闪存是一款包含一个多媒体卡 (MMC) 接口和一个 NAND 闪存元件的通信和海量数据存储器件。

AM275x SoC MMC0 接口在路由到 eMMC 闪存时支持高达 50MHz 或 100Mbps 的高速双倍数据速率 (DDR)。AM275x EVM 提供了在数据线路 eMMC0_D[1:7] 上安装外部上拉电阻器的选项,以防止总线悬空。靠近 AM275X SoC 的串联电阻器用于时钟信号 MMC0_CLK,以实现信号完整性。

eMMC 闪存由用于 NAND 存储器的 3.3V (VCC_3V3_SYS) 和用于 eMMC 接口的 1.8V (VCC1V8_SYS) 供电。MMC0 I/O 组由连接到 1.8V IO 电源的 VDDSHV5 电源域供电(SW9 关闭)。

eMMC 闪存需要来自主机的低电平有效复位。默认情况下,eMMC 闪存中的硬件复位功能被暂时禁用。主机必须将 ECSD 寄存器字节 162 位 [1:0] 设置为 0x1 以启用该功能,然后主机才能使用这一功能。通过对 AM275x SoC 的 RESETSTATz 和来自 1.8V I/O 扩展器的 eMMC 特定复位信号 GPIO_eMMC_RSTn 进行与运算来提供外部复位。

AM2754, AM2754-Q1, AM2752, AM2752-Q1 eMMC 接口方框图图 2-23 eMMC 接口方框图

此外,当 SW9 (图 2-19) 打开时,MMC0 可以路由到 Micro SD 卡连接器 (MEM2052-00-195-00-A)。

AM275x SoC MMC0 接口在路由到 Micro SD 卡时支持超高速 I 相 (UHS_I) 操作。

Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,AM275x SoC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器能够支持并且然后通过 AM275x SoC 的 VSEL_SD_SoC 信号转换到 1.8V I/O 的最快速度。

AM2754, AM2754-Q1, AM2752, AM2752-Q1 Micro SD 卡接口方框图图 2-24 Micro SD 卡接口方框图