ZHCUCE7 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 规格
    3. 1.3 器件信息
  7. 2评估教程
    1. 2.1 如何设置 EVM
    2. 2.2 EVM 评估
  8. 3硬件
    1. 3.1 独立的电源轨
    2. 3.2 状态 LED
    3. 3.3 MDC/MDIO 接头
    4. 3.4 MDC/MDIO 电平转换器
    5. 3.5 手动复位
  9. 4软件
    1. 4.1 GUI 安装
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

如何设置 EVM

本教程假定用户将 EVM 连接到 ASPEED AST2600 评估板 (EVB)。

  1. 构建要刷写到 ASPEED 处理器的映像
    1. 按照这个 GitHub 存储库中自述文件的步骤,在 Linux 计算机上构建映像。
    2. 此外,请参阅这个 GitHub 存储库中的自述文件,了解更多刷写信息。安装两个自述文件中列出的软件包。
    3. 在 Linux 计算机上构建映像。
  2. 编辑映像

    1. 有一系列步骤可以修改默认映像,以使其集成必要的 PHY 驱动程序。
    2. 第一步,打开以下文件:

      1. [BUILD_DIR]/openbmc/build/evb-ast2600/tmp/work/evb_ast2600-openbmc-linux-gnueabi/u-boot-aspeed-sdk/v2019.04+git/git/drivers/phy/Kconfig
    3. 然后,通过添加下面圈出的行来编辑 Kconfig 文件。
      DP83867  DP83869
    4. 第二步,将 DP83867 和 DP83869 驱动程序文件添加到正确的目录中。
      1. 打开这个 TI 维护的存储库,然后复制 DP83867.c 和 DP83869.c 文件。
      2. 将这些文件粘贴到以下目录中:
        1. [BUILD_DIR]/openbmc/build/evb-ast2600/tmp/work/evb_ast2600-openbmc-linux-gnueabi/u-boot-aspeed-sdk/v2019.04+git/git/drivers/net/phy
    5. 第三步,编辑 U-Boot 层中的 Makefile。
      1. 在与上述步骤相同的目录中打开名为 Makefile 的文件。
      2. 将以下行添加到该文件中:
        DP83867  DP83869
    6. 第四步,更改 U-Boot 层中的 defconfig 文件。

      1. 首先,打开以下文件:
        1. [BUILD_DIR]/openbmc/build/evb-ast2600/tmp/work/evb_ast2600-openbmc-linux-gnueabi/u-boot-aspeed-sdk/v2019.04+git/git/configs/evb-ast2600_defconfig
      2. 然后,将以下行添加到该文件中:
        DP83867  DP83869
    7. 第五步,编辑 U-Boot 层器件树文件。

    8. 第六步,按照 ASPEED 用户指南中的说明启用 mactest 实用程序。如需相关信息,请与 ASPEED 联系。
    9. 第七步,编辑 Linux 层 defconfig 文件。
      1. 打开以下文件:
        1. [BUILD_DIR]/openbmc/meta-aspeed/recipes-kernel/linux/linux-aspeed/aspeed-g6/defconfig
      2. 添加以下行:
        DP83867  DP83869
    10. 最后,再次运行 bitbake 命令,会在该命令下重新生成构建映像。请注意,您必须在正确的目录中才能按照此处提到的自述文件运行此命令。
      1. bitbake obmc-phosphor-image
  3. 刷写映像
    1. 有关如何在 AST2600 EVB 上刷写 ASPEED 处理器的信息,请参阅 ASPEED 的文档。这涉及使用固件实用程序。请联系 ASPEED 获取此文档。
    2. 另外,请注意,您必须使用特殊电缆将 ASPEED EVB 连接到 PC。
      1. 此电缆必须是具有内部交叉的 RS232 转 USB 母电缆。此电缆实际上在内部对信号进行镜像,这类似于器件的 TX 引脚连接到另一器件的 RX 引脚的方式,反之亦然。
    3. 最后,需要通过在 EVB 上手动将电阻器拆焊并将其移动到新焊垫来重新路由 ASPEED EVB 上的 MAC 接口信号。有关重新焊接哪些电阻器来将 MAC 信号引向 BergStak 连接器的信息,请参阅 ASPEED 的文档。
  4. 检查驱动程序是否成功绑定到 PHY
    1. 在引导过程中,用户可以在 Tera Term 控制台中查看打印出来的引导信息。确保在 Tera Term 控制台中激活正确的 COM 端口,并根据 ASPEED 文档将所有串行设置(波特率、停止位、奇偶校验等)设为合适的值。引导完成后,运行以下命令:grep | dmesg "MDIO"
    2. 然后,确保命令的输出与下面的输出匹配,以确认以太网 PHY 驱动程序已正确绑定。
      DP83867  DP83869
    3. 如果驱动程序已正确绑定,用户就可以开始基本测试了。