ZHCUBY1 April 2024
显示串行接口 (DSI) 是 DLPDLCR160CPEVM 上的 DLPC3421 控制器支持的视频接口。这是控制器与 SSD1963 和 MSPM0G3507 连接所用并行接口的替代方案。借助这种方法,该 EVM 能够保持较小的尺寸,因为使用的引脚较少,并且能够在 EVM 上显示外部视频内容。该 EVM 最多支持 4 个 DSI 数据通道。该 EVM 默认配置为 4 个通道。
有关更多信息,请参阅 DLPC3421 显示控制器数据表。请查看数据表中的以下部分:DSI 输入数据和时钟表、GPIO 外设接口表和 DSI 主机时序要求。
DSI 设置和调试指南提供了更详细的 DSI 设置指南。该控制器具有一些与上述指南中提到不同的命令,必须执行这些命令才能使用 DSI。这些命令可以添加到 Autoinit 批处理文件中,也可以在控制器初始化后发送到设备。以下是要发送的命令示例。所示的命令顺序并不是发送这些命令的唯一方式。有关这些命令的更多详细信息,请参阅 DLPC3421 软件编程人员指南。
DsiPortEnable (D7h)
ImageCrop (10h)
InputImageSize (2Eh)
DsiHsClockInput (BDh)
InputSourceSelect (05h)
ExternalVideoSourceFormat (07h)