ZHCUBO7 November 2023
BQ76905 的大多数配置是通过在数据存储器中设置值来完成的。使用“Data Memory”视图中的按钮可访问数据存储器中的位置。面板顶部的 Parameter View 可选择基本参数,用于显示常用参数;或选择所有参数,用于显示更多配置参数。选择并输入值可更改数据值。参数寄存器是位字段,选中寄存器或值时,从弹出框中选择位可改变这些字段。位更改后必须写入数据存储器,在位字段下方提供了一个按钮。图 5-6 展示了“Enabled Protections A”的位字段,这是 EVM 最基本的设置之一,通常必须更改。
图 4-6 数据存储器位字段更改通过更改存储器来更改配置可立即生效,但启用 FET 应使用 FET_ENABLE 命令。在 FET 上启用保护和启用保护操作还不够,必须使用该命令来启用 FET。
“Data Memory”视图中的 Export 工具可将配置数据保存为逗号分隔值文件格式,通过电子表格程序即可访问此类文件。在导出前使用 Read All 按钮读取数据,可从器件中加载数据,而不是仅加载视图中的值。Import 工具可将保存的此类文件加载到视图中,这样它就可以写入器件。Write All 工具可将视图中的所有值写入器件中的寄存器。