ZHCUB74 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 图形用户界面 (GUI) 指南
      1. 3.2.1 开始页面
      2. 3.2.2 主页页面
      3. 3.2.3 LED 控制页面
      4. 3.2.4 图形页面
      5. 3.2.5 寄存器映射页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

LED 控制页面

在 LED 控制页面中为每个 RGB LED 像素设置颜色和亮度。要使用默认配置点亮一个 LED,请按照以下过程操作,并参见图 3-5

  1. 点击 Enable 按钮以在软件中启用 LP5860T。
  2. 选择用户要控制的 LED。
  3. 为此 LED 设置一种颜色。
  4. 点击 Set Brightness 按钮将 PWM 值上传到器件中。
  5. 点击 VSync 按钮以激活此 LED(默认为模式 3,因此需要 SYNC 信号)。
GUID-20221124-SS0I-FMLW-ZN8N-CN0XRG5QBQXR-low.svg图 3-7 LED 控制页面和测试程序

器件配置

要提高不同应用下的性能,请首先配置关键设置。选择 DEVICE CONFIGURATION 按钮显示详细设置幻灯片,如图 3-6 所示。此处设置了最大电流 (MC)。请注意:如果测试的是 LP5860T,则全局最大电流设置必须为:全局最大电流设置下与前 6 个按钮相关的 7.5mA、12.5mA、25mA、37.5mA、50mA、75mA 和 100mA(Dev_config3 寄存器中的 bit3 - bit1 为 000 - 110)。因此,如果在 Device Configuration 页面上选择 15mA,那么 LP5860T 最大电流的实际值为 37.5mA。如果设置了最大高电流,则建议使用外部 VLED 电源。Data Refresh Mode 设置决定了是否需要 SYNC 信号来同步每个 LED 点的 PWM 变化。Max Scan Lines 控件用于选择有多少扫描线处于活动状态。更多有关其他设置的功能的信息,请参阅 LP5860T 具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 x 18 LED 矩阵驱动器数据表

评估无矩阵问题性能时,这里配置了重影消除和低亮度补偿功能。

GUID-20210505-CA0I-RGV6-WXQK-VSNQMGMJJSNC-low.svg图 3-8 器件配置

自定义 LED 设置

在设置 RGB LED 的颜色和亮度之前,必须先选择一个或多个 LED(按住 Shift 键可选择多个 LED)。在 CUSTOM 标签中,在右侧颜色选择器中设置颜色,请参见图 3-7。亮度用于调整一个 RGB LED 中所有 3 个点的 PWM。对于一些要求很高的应用,点电流可以调节每个 RGB LED 的白平衡。

GUID-20210505-CA0I-4HMP-VHLR-QG9FC8HJCVVB-low.svg图 3-9 自定义设置

全局和组设置

图 3-8 所示为 GLOBAL 选项卡,其中设置了 RGB 组的颜色电流以及所有 LED 点的全局 PWM。图 3-9 所示为 GROUP 选项卡,其中每个 LED 点可任意配置为 3 个组,而同一个组的 PWM 可以同步更改。

GUID-20210505-CA0I-JKSK-DVS7-63Q8GTFSWSWT-low.svg图 3-10 全局设置
GUID-20210505-CA0I-WMDG-LBTD-BGKT29GGZ8PB-low.svg图 3-11 组设置

故障检测

LP5860T 会持续检测每个 LED 点的状态。一旦检测到开路或短路故障,也会在 GUI 上监控故障状态。点击异常 LED 附近的警告栏将显示故障详细信息,如图 3-10 所示。点击 GUI 右上角的故障摘要会显示所有故障状态的摘要(请参见图 3-11)。Clear Short LEDClear Open LED 按钮用于在故障消失后清除相关的故障标志。

为了获得精确的检测结果,由于 LED 矩阵产生的寄生电容,每个 LED 点的电流必须设置在 0.5mA 以上,并且 PWM 必须设置在 25% 以上。电流过小会导致 LSD 结果异常。

GUID-20210505-CA0I-QZNT-TC1N-0LZJQPB4L3TT-low.svg图 3-12 单项故障报警
GUID-20210505-CA0I-MDQG-8V4N-NX0RXD0XBFLM-low.svg图 3-13 总故障汇总