ZHCUAW7D October   2016  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 概述
      1. 1.2.1 DLP Discovery 4100 开发平台
      2. 1.2.2 DLP Discovery 4100 开发平台照片
  6. 2硬件
    1. 2.1 主要元件
      1. 2.1.1  Xilinx Virtex 5 APPSFPGA
      2. 2.1.2  DLPC410 - 适用于 DLP Discovery 4100 芯片组的数字控制器
      3. 2.1.3  DLPA200 - DMD 微镜驱动器
      4. 2.1.4  DLPR410 - 用于 DLPC410 控制器的配置 PROM
      5. 2.1.5  APPSFPGA 闪存配置 PROM
      6. 2.1.6  DMD 连接器
      7. 2.1.7  USB 控制器
      8. 2.1.8  50MHz 振荡器
      9. 2.1.9  DDR2 SODIMM 连接器
      10. 2.1.10 连接器
        1. 2.1.10.1 JTAG 接头 H1
        2. 2.1.10.2 Mictor 连接器
        3. 2.1.10.3 GPIO 连接器
      11. 2.1.11 电池
      12. 2.1.12 电源
        1. 2.1.12.1 J12 电源连接器
        2. 2.1.12.2 J18 电源连接器
        3. 2.1.12.3 寄存器0.9V
        4. 2.1.12.4 寄存器1.0V
        5. 2.1.12.5 寄存器1.8V
        6. 2.1.12.6 寄存器2.5V
        7. 2.1.12.7 寄存器3.3V
        8. 2.1.12.8 寄存器12V
    2. 2.2 硬件概览和设置
      1. 2.2.1 入门
      2. 2.2.2 用户连接器和 I/O
        1. 2.2.2.1  J12 输入电源连接器
        2. 2.2.2.2  J18 输入电源连接器
        3. 2.2.2.3  J1 USB 连接器引脚分配
        4. 2.2.2.4  J3 USB GPIO
        5. 2.2.2.5  J6 GPIO_A 连接器
        6. 2.2.2.6  J8 DLPC410 Mictor 连接器
        7. 2.2.2.7  J9 USB/APPSFPGA Mictor 连接器
        8. 2.2.2.8  J13 DMD Flex 1 连接器
        9. 2.2.2.9  J14 DMD Flex 2 连接器
        10. 2.2.2.10 J15 - DDR2 SODIMM 连接器
        11. 2.2.2.11 J16、J17 EXP 连接器
        12. 2.2.2.12 H1 Xilinx FPGA JTAG 接头
      3. 2.2.3 配置跳线
        1. 2.2.3.1 J2 – EXP 电压选择
        2. 2.2.3.2 J4 – APPSFPGA 版本选择
        3. 2.2.3.3 J5 – 共享 USB 信号启用/禁用
        4. 2.2.3.4 J7 – USB EEPROM 编程接头
        5. 2.2.3.5 J10 – DLPA200 B 输出使能
      4. 2.2.4 开关
        1. 2.2.4.1 SW1 - APPSFPGA 功能开关
        2. 2.2.4.2 SW2 - APPSFPGA 复位
        3. 2.2.4.3 SW3 - DMD 电源悬空(停止)
        4. 2.2.4.4 SW4 - 输入电源开启/关闭
      5. 2.2.5 电源和状态 LED
        1. 2.2.5.1 D1 – USB 连接指示灯
        2. 2.2.5.2 D2 和 D16 – APPSFPGA Done
        3. 2.2.5.3 D3 和 D17 – DLPC410 Done
        4. 2.2.5.4 D9 – DDC_LED0
        5. 2.2.5.5 D10 – DDC_LED1
        6. 2.2.5.6 D11 – VLED0
        7. 2.2.5.7 D12 – VLED1
      6. 2.2.6 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 概述
      1. 3.1.1 软件概述
        1. 3.1.1.1 DMD 图像控制
        2. 3.1.1.2 图像命令
    2. 3.2 DLP Discovery 4100 运行
      1. 3.2.1 操作快速入门指南
    3. 3.3 图形用户界面
      1. 3.3.1 菜单栏
        1. 3.3.1.1 文件菜单
        2. 3.3.1.2 视图菜单
        3. 3.3.1.3 DMD 菜单
        4. 3.3.1.4 执行菜单
        5. 3.3.1.5 测试图形菜单
        6. 3.3.1.6 帮助菜单
      2. 3.3.2 工具栏
        1. 3.3.2.1 文件菜单按钮
        2. 3.3.2.2 运行、运行一次、循环中断、步进和停止控制
        3. 3.3.2.3 设置起点和终点按钮
        4. 3.3.2.4 帮助按钮
      3. 3.3.3 脚本命令窗口
        1. 3.3.3.1 加载选项卡
        2. 3.3.3.2 复位选项卡
        3. 3.3.3.3 清除选项卡
        4. 3.3.3.4 浮动选项卡
        5. 3.3.3.5 控制选项卡
      4. 3.3.4 状态窗口
      5. 3.3.5 脚本窗口
        1. 3.3.5.1 插入命令
        2. 3.3.5.2 移动命令
        3. 3.3.5.3 删除命令
    4. 3.4 脚本和状态操作
      1. 3.4.1 保存脚本和状态
        1. 3.4.1.1 保存脚本
        2. 3.4.1.2 保存状态
      2. 3.4.2 打印脚本和状态
        1. 3.4.2.1 打印脚本
        2. 3.4.2.2 打印状态
      3. 3.4.3 打开脚本和状态
      4. 3.4.4 创建新脚本和状态
        1. 3.4.4.1 创建新脚本
        2. 3.4.4.2 创建新状态
    5. 3.5 DLPC410 控制窗口
    6. 3.6 测试图形窗口
    7. 3.7 关于对话框
    8. 3.8 链接
  8. 4硬件设计文件
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 缩略语和首字母缩写词
    3. 5.3 命名规则
      1. 5.3.1 注意事项和警告信息
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

操作快速入门指南

D4100 Explorer Windows 安装程序错误

在安装过程中,系统可能会提示用户出现错误,表示安装未正确完成,并且执行安装后脚本时出错。如果发生这种情况,请按照以下步骤操作:

  1. 卸载该程序
  2. 下载并安装 Microsoft 2010 Vcredist x86 版本
  3. 重新启动并重新安装 DLPC410 GUI 程序
注: 由于 DLP Discovery 4100 Explorer GUI 程序是 32 位程序,因此不管 Windows 操作系统位级别如何,用户都需要 32 位 2010 版本的 Vcredist。安装 Vcredist 2010 并非修复方法,但是最适合大多数客户的方法。

如果没有安装错误,则必须按照以下步骤操作器件:

  1. 通过执行文件 D4100Explorer-2.0-windows-installer.exe 来安装该软件。请在将 USB 电缆连接到 DLPLCRC410EVM 控制器板之前安装该软件。安装程序会安装操作所需的软件和驱动程序 INF 文件。
  2. 建议在连接套件之前先重新启动,因为如果没有先重新启动系统,一些系统无法正确安装驱动程序。
  3. 使用 USB 2.0 [mini-B 转 Type A] 电缆连接 DLP,并为 DLP Discovery 4100 开发平台供电。操作系统检测到 USB 设备并自动安装驱动程序或提示用户安装驱动程序。
  4. 如果驱动程序自动安装失败,请转至“Device Manager”(在 Windows 搜索栏中搜索“Device Manager”)。
  5. 找到相应设备,然后右键点击以选择 Update Driver Software。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 更新驱动程序软件图 3-2 更新驱动程序软件
  6. 选择 Browse my computer for driver software。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 浏览驱动程序软件图 3-3 浏览驱动程序软件
  7. 点击 Let me pick from a list of device drivers on my computer。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 从设备驱动程序列表中选择图 3-4 从设备驱动程序列表中选择
  8. 选择 Universal Serial Bus devices。点击 Next。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 选择“Universal Serial Bus devices”图 3-5 选择“Universal Serial Bus devices”
  9. 点击 Have Disk。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 从磁盘安装图 3-6 从磁盘安装
  10. 浏览至包含 D4100-USB.inf 文件的文件夹。此文件可在 <GUI 安装目录>\Driver\ 中找到。例如,在 Windows 10 64 位工作环境中,导航到 C:\Program Files (x86)\D4100Explorer\Driver\Win10\x64。点击 OK。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 浏览 .inf 文件图 3-7 浏览 .inf 文件
  11. 点击 TI D4100 Explorer
  12. 点击 Next。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 选择 TI D4100 Explorer图 3-8 选择 TI D4100 Explorer
  13. Windows 将安装驱动程序。
  14. 点击 Close。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 驱动程序安装窗口图 3-9 驱动程序安装窗口
  15. 在 Device Manager 窗口中验证驱动程序安装,如图 3-10 所示。
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 验证设备图 3-10 验证设备
  16. 从 Start/Texas Instruments/DLP Discovery 4100 Explorer 菜单中启动 DLP Discovery Explorer GUI。
  17. 该软件将启动。USB 连接状态和 DMD 类型会显示在左下方的状态面板(图 3-11)中:
    DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM Discovery 4100 Explorer USB 和 DMD - 连接状态图 3-11 Discovery 4100 Explorer USB 和 DMD - 连接状态
  18. 使用“Load”选项卡/“Open Image”按钮打开图像。
  19. 在脚本中输入图像命令,方法是在“Load”选项卡按钮中选择所需的选项,然后点击 Add。
  20. 选择命令并将命令输入脚本中。您可以从“Commands”窗口的任何一个命令选项卡中选择命令。每个选项卡都包含一组相关命令以及分配给每个命令的选项。选择正确的命令和选项组合后,点击命令选项卡底部的 Add 按钮,将命令输入脚本中。每个选项卡都有一个 Add 按钮,用于将相应命令输入脚本中。
  21. 执行脚本。在“Script”窗口中输入所需的命令列表后,点击工具栏上的 DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM (运行)图标以开始执行命令。用户还可以选择使用工具栏上的 DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM (步骤)图标逐个执行命令,而不是运行全部命令。用户也可以使用“Execution”菜单来执行相同的功能。使用工具栏上的 DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM (停止)图标可以停止执行命令。
注:

当 GUI 连接到单个 Discovery EVM 时,将 USB 连接器移至分辨率不同的 Discovery EVM 不会缩放 GUI 脚本中已定义的图像,因此 DMD 上可能会显示不正确。解决方案是在连接到不同的 Discovery EVM 后始终重新启动 GUI 软件程序。